This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:为什么 BQ24650仅限于连接1~6节电池?

Guru**** 2529630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159867/bq24650-why-is-bq24650-limited-to-connect-only-1-6-cells

器件型号:BQ24650

大家好、

BQ24650的电池充电电压(最大值)为26V、通常铅酸电池单节电压为2V、似乎最多可连接10节以上的电池。 那么、为什么 BQ24650仅限于连接1~6 μ F 电池?

此致、

江弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当该器件用于铅酸电池时、 除了参考硬件设计外、铅酸电池的应用还有其他要求吗?  例如、最小电压不能低于特定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    电池节数以通用4.2V/电池为基准。 总最大充电电压为26V

    通常、对于铅酸、我们建议确保遵循所选电池的建议充电曲线、我们建议记住温度对充电电压调节的影响、以延长电池寿命。

    对于最小充电电压、最小充电电压为2.1V

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。 这对您有很大帮助。

    您能否帮助我进一步了解 BQ24650中的充电电压和再充电电压阈值(PF 引脚)? 以及器件如何将 CC 模式更改为 CV 模式(内部操作)? 谢谢。

    此致、

    江弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    很高兴我能提供帮助!

    VFB 引脚上的充电电压调节为2.1V。 这意味着您将一个电阻分压器从电池连接到 VFB 引脚、这样、当电池具有满充电电压时、VFB 引脚为2.1V。 VFB 引脚上的再充电阈值通常为2.05V、这意味着通过电阻分压器计算、它将低于电池的满充电电压。

    一旦 VFB 引脚达到2.1V、充电器将离开 CC 模式并进入 CV 模式。 在这里、充电器电流呈锥形变化、直至终止。  

    此致、

    Mike Emanuel