This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:为 AM62x 处理器分配电源轨

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159543/tps65219-power-rail-assignment-to-am62x-processor

器件型号:TPS65219

大家好、

  在使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电的应用手册(图4-2)中、多个稳压器用于生成单个电压轨、例如1.8V。

是否有任何具体的理由这样做?

我们能否   仅通过 TPS6282x 降压稳压器为处理器- DVDD1V8 (VDDSHVy)、VDDA_1V8、VDDA_MCU 和 DVDDSHV_MMCX 提供1.8V 电压? 您在这里看到了任何限制吗?

此外、我们计划仅通过 PIMIC (降压转换器2:3.3V)为 eMMC 供电、 并通过 TPS6282x 降压稳压器为1.8V 供电。 您在这里看到了任何问题吗?

此致、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    感谢您的支持! 以下是我对您的问题的评论。 如果您需要其他信息、请告知我们。

    • VDDSHV5_MMC:LDO1配置为旁路、以满足 SD 卡接口的要求。 作为要求的一部分、该电源轨需要在启动时输出3.3V 电压(较慢的 IIO 速度)。 然后、处理器可以将 LDO1上的电压从3.3V 更改为1.8V、以通过拉低"VSEL_SD"来支持更高的速度。 以下是有关旁路配置在此 NVM 上如何工作的一些信息:
      • 当 VSEL_SD 引脚为高电平时、LDO1将运行为旁路(类似于负载开关)并输出3.3V 电压
      • 当 VSEL_SD 引脚为低电平时、LDO1将用作 LDO 并输出1.8V 电压。  
      • 注:有关支持的 MMC0计时模式的更多信息、请参阅 AM62数据表中的"MMC0 - eMMC/SD/SDIO 接口"部分。   

    • VDDA_1V8:处理器团队建议为1.8V 模拟域提供低噪声 LDO。  

    • DVDD1V8:数字1.8V IO 域可由外部分立式降压电源供电、如电源方框图中所示、该电源方框图将由 PMIC GPO1启用。 该电源轨还可用于为任何需要1.8V 电压的外设供电。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    感谢您提供详细信息。

    我们计划通过  PIMIC 为 eMMC 提供3.3V 电压(降压转换器2:3.3V)?  您在这里看到了任何限制吗?  eMMC 的持续电流将小于100mA。

    此致、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    是;对于 eMMC 电源、您可以使用3.3V 或1.8V、具体取决于所选的 eMMC 器件。 请注意、如 AM62数据表中所述、3.3V 不支持 HS200 (200MHz)。

    谢谢、

    Brenda