This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:"除以零、除以"使用 PSPIE for TI 仿真电路时出错

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TPS22915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994953/tps22915-divide-by-zero-divide-error-when-simulating-a-circuit-using-pspie-for-ti

器件型号:TPS22915
主题中讨论的其他器件:PSpice for TI

尊敬的先生/女士:

我不熟悉 PSPICE-FOR-TI。 我正在尝试使用 TPS22915在一个简单电路上进行一些瞬态仿真。 但是、我在大约10.8秒的时间内收到一个错误。 误差如下所示。

e2e.ti.com/.../TestProj_2D00_PSpiceFiles.zipv

还随附了 PSPICE-FOR-TI 文件。 如果您能帮助查看此错误、我将不胜感激。 非常感谢!

此致、

饼干

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、饼干、

    我无法打开您的项目并检查测试原理图。 您可以选择使用器件页面上的 pspice 项目文件并修改到该项目。 您可以在以下位置找到 TPS22915的设计项目文件: https://www.ti.com/product/TPS22915#design-development 

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    非常感谢您的回复。

    原理图粘贴在下面。 我意识到、如果移除16欧姆电阻器(位于红圈中)、仿真不会出现任何问题。 但是 、在16欧姆电阻器就位的情况下、我得到了原始文章中所述的误差。 是否有任何关于这种情况可能发生的原因的见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zou、

    我认为这与您使用的是 nA 电流源这一事实有关。 您能否使用定义的电压源并测试与 TI.com 上 PSPICE 项目设置类似的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    谢谢。 电流源实际上是3mA DC。 您认为这可能是一个问题吗?

    我确实需要使用电流源对我尝试仿真的系统的行为进行建模。 使用电压源不会反映现实。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zou、

    我认为这是 PSPICE 的限制。 此外、3mA 时、输入引脚上的电压也将极高。 PSPICE 模型旨在表示导通和关断等瞬态事件期间的数据表性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您提供相关信息。 一旦开关打开、开关另一侧的电阻负载将消耗比电流源提供的电流更多的电流。 因此、预计负载开关的输入电压会上升和下降。

    我尝试在"Simulation、硬件和系统设计工具论坛"部分发布此 TT、但输入器件型号后、系统会自动为我选择此部分。 我是否可以在仿真工具部分中发布此内容? 或者、您是否能够帮助将此帖子转移到该部分? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我已将其移至 PSPICE for TI 论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请您与我们分享该项目吗?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas。

    您好、JC、请参见随附的。 如果您可以打开它、请告诉我。 非常感谢!e2e.ti.com/.../TestProj.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我必须创建一个仿真配置文件、因为没有一个。 除此之外、一切都正常、我确实得到了我创建的仿真配置文件的错误。

    开发人员将会看到这一点、如果您还有任何其他需要、我会告诉您。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、  

    非常感谢。 期待收到您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您提供该文件。 我们将向您介绍并返回。

    此致、

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您是否要打开仿真配置文件中的"跳过初始瞬态偏置点"、并让我们知道它是怎么发生的?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    感谢您的回复。 我刚刚尝试过、但仿真器仍然为我提供了相同的零除错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们的仿真配置文件可能不同。 请查看此问题以查看是否出现错误:

    e2e.ti.com/.../TestProj_2D00_2021_2D00_05_2D00_21T21_2D00_29.zip

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    谢谢。 如果您将仿真持续时间更改为30秒、则会看到仿真在11秒因零分频误差而中止。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    谢谢。 我们将尝试一下。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您是否会尝试附加的项目以查看其是否更好?

    e2e.ti.com/.../TestProj_5F00_RnD.zip

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    谢谢。 我已经尝试了附加的文件、但仍然看到两个错误。

    错误1:在启动项目文件期间看到此错误。 图片已附加。  

    错误2:仿真期间出错。 图片已附加。

    它似乎与原理图中使用的模型文件相关、但我不确定如何正确配置它。 有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    很抱歉。 我正在检查项目。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请将 DIODERS 的值增加到50、然后重试仿真。 似乎有一些理想的器件模型导致了这一问题:

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    谢谢! 更新此参数似乎可以解决我的问题。  

    我的理解是 DIODER 是指"二极管电阻"。  但是、我的原理图中没有二极管。 您能否帮助解释一下这会带来什么影响? 这是否会影响 TPS22915模型内部的某些内部二极管? 非常感谢! -您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    是的、此选项适用于仿真电路中的所有二极管。

    谢谢、
    JC