This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:当没有电流时、/CHG 保持低电平

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ24090, BQ24090EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996649/bq25101-chg-keeps-low-when-there-is-no-current

器件型号:BQ25101
主题中讨论的其他器件: BQ24090BQ24090EVM

大家好、

/CHG 的引脚说明告诉它在充电时变为低电平(FET 导通)、在未充电时变为漏极开路(FET 关断)、有些测试与说明不符:

NTC 连接在 TS 引脚上、/CHG 引脚上拉至5V。

1.当 BQ25101在0℃或 60℃以下的环境中工作30分钟以上时、  插入电源适配器、无论负载是3.6V 电负载还是电池、/CHG 引脚都会变为高电平、电源适配器的电流几乎为零。

2.当 BQ25101置于环境中并插入电源适配器时、BQ25101开始充电、然后将温度升高60℃以上或将温度降低到 0℃以下、/CHG 引脚在3.6V 负载下保持低电平、但电源适配器的电流为零。

您能否帮助确认为什么在没有电流时、/CHG 有时会保持低电平?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您能否附加原理图进行审阅。

    谢谢

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这里是原理图、R5是 NTC、器件型号是 NTCG063JF103FTB。

    此致!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    当移除/CHG 上的20k 下拉电阻时、是否会看到相同的行为? 这里不需要下拉电阻器。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

    在检查下拉电阻器时、您能告诉 我们/CHG 变为高电平时的情况吗? 谢谢!

    此致!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当不充电和充电达到终止时、/CHG 将为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    BQ25101和 BQ24090上的测试相同、其中当没有充电电流时/CHG 不会变为高电平。

    我们还在 BQ24090EVM 上进行了测试、电源为5V、电池(3.3V~4V)已连接、以下是通过更改电位计 R11的电阻实现的测试步骤和/CHG 状态:

    当 TS 电压介于 VTS-60°C 和 VTS-0°C 之间时、/CHG 会随着 LED D2亮起而变为低电平。

    2.当 TS 电压高于  VTS-0°C 以模拟寒冷环境时、不存在充电电流、但/CHG 较低、因为 D2始终导通而不是关断。

    当  TS 电压(例如0.17V)略 低于 VTS-60°C 以模拟高温环境时、不存在充电电流、但由于 D2 仍处于打开状态、/CHG 较低。 当 D2关闭时、/CHG 变为高电平、直到 TS 电压达到0.04V 或更低。

    测试清楚地表明、当没有充电电流时、/CHG 引脚不会变为高电平、您能否帮助确认为何在60°C 和0°C 时没有充电电流时/CHG 不会变为高电平?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    对于该测试、下拉电阻是否仍然存在?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们订购 了 BQ24090EVM、因此测试在 BQ24090EVM (BQ24090EVM 评估板|德州仪器 TI.com)上完成、BQ25101也有相同的问题。 我想您也可以重复这个问题、您能帮助确认/CHG 变为高电平时的情况吗?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    下周我将介绍一下、您可以期待收到反馈。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    [引用 userid="320465" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996649/bq25101-chg-keeps-low-when-there-is-no-current/3694018 #3694018"]

    2.当 TS 电压高于  VTS-0°C 以模拟寒冷环境时、不存在充电电流、但/CHG 较低、因为 D2始终导通而不是关断。

    [/报价]

    在我对 bq24090EVM 进行的测试中、我无法复制此内容。 在本例中、TS 的值是多少?

    [引用 userid="320465" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996649/bq25101-chg-keeps-low-when-there-is-no-current/3694018 #3694018"]3.   当 TS 电压(例如0.17V)略 低于 VTS-60°C 以模拟高温环境时、不存在充电电流、但由于 D2 仍处于打开状态、/CHG 较低。 当 D2关闭时、/CHG 会变为高电平、直到 TS 电压达到0.04V 或更低。[/QUERP]

    在这种情况下、可能未达到阈值。 最小值为0.170V、在该电压下 LED 是否仍然亮起?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请问您的第二个问题的测试条件是什么? 因为我们的测试表明、BQ24090EVM 可能能够很好地处理电子负载、但如果连接电池、则无法正常工作。

    对于第三个问题、我们监控了 TS 引脚上的电压、即使电压略低于0.17V、/CHG 仍处于低电平、当 TS 引脚电压 大约为0.04V、远低于0.17V 时、/CHG 变为高电平。

    您能否使用电池再次确认负载电压在3.6V~4V 范围内?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    很抱歉耽误你的回答。

    在使用 bq25101的情况2和3中、我能够看到相同的行为、在 IN 上使用5V 电源、在 OUT 上使用3.6V 电池仿真器。 我使用电位器更改了 TS 电压。  

    [引用 userid="320465" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996649/bq25101-chg-keeps-low-when-there-is-no-current/3694018 #3694018"]

    2.当 TS 电压高于  VTS-0°C 以模拟寒冷环境时、不存在充电电流、但/CHG 较低、因为 D2始终导通而不是关断。

    当  TS 电压(例如0.17V)略 低于 VTS-60°C 以模拟高温环境时、不存在充电电流、但由于 D2 仍处于打开状态、/CHG 较低。 当 D2关闭时、/CHG 变为高电平、直到 TS 电压达到0.04V 或更低。

    [/报价]

    如 d/s 8.3.2中所述、/CHG 引脚在首次充电期间为低电平。 如果 在连接适配器之前 NTC 电阻超出范围、则永远不会开始充电、因此/CHG 不会变为低电平。 将 TS 引脚拉至低电平会导致/CHG 复位。 在您的案例2和3中、也可以通过循环输入电源来关闭 LED。  

    此致、

    Nick