This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:当我们读取 BatteryStatus 时、为什么它会在一定时间内出现错误的充电和放电状态?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ2980, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996226/bq27z561-why-when-we-read-batterystatus-it-give-some-time-wrong-charging-and-discharging-status

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:bq24600BQ2980

有时 SoC 出现问题,导致电池状态错误的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangal、

    您能否 提供有关何时看到错误电池状态的更多信息?

    这是否与您之前的帖子有关?  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/960777/compiler-bq27z561-why-bq27z561-reports-wrong-charging-state-when-charger-is-not-attached-to-it

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个问题的答案:

    仅当充电器连接到它时、才会随机生成此问题。 我们使用具有1s6p 电池的 bq24600充电器电路。 因此、当温度升高时、电池充电时间会断开、当温度降低时、电池会重新连接。

    第二个问题的答案:

    否这与我之前的开机自检无关、因为当充电器未连接时会产生该问题

    ----

    现在我需要帮助 来处理这种情况。 在用户界面侧、当充电器连接时、我将显示充电符号。 但是,由于上述问题,用户觉得充电器通过连接到电池组的充电器没有连接,所以我需要做些什么来使温度不会升高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您的问题、您是否看到电量监测计显示有电荷但没有电荷? 如果您通过充电电流阈值、监测计将报告存在充电。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到充电器连接到它。 但是、由于检测到温度升高、因此会停止充电电池组、并且在温度降低一段时间后、它会开始充电。 我是嵌入式开发人员、因此在电路中、我不知道它是在哪一个器件中实现它。 在电路中、我们使用了 bq27z561和 bq2980。

    那么,我想知道有哪些现象在这样做呢? 如何解决此问题[例如,在连接到它的移动充电器中,此时此类问题不会生成,它会持续显示充电] ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、对于较晚的响应、我不认为这是监测计、因为监测计没有 FET 来禁用充电、它必须与 bq2980保护电路相关、请检查保护器上的条件。

    此致、

    Wyatt Keller