This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:工具、软件、CE/FCC 认证

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ500215, BQ51025, BQ51050B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995972/bq51025-tooling-software-ce-fcc-certification

器件型号:BQ51025
主题中讨论的其他器件:BQ500215BQ51050BBQ51003

您好、TI、

我们有关于 BQ51025和 BQ500215无线电源接收器和发送器芯片的问题。
我们在产品中使用这些器件、目前正在为该产品进行 CE / FCC 认证。

这些采用 Qi 的器件未经 FCC 认证、因此需要进行额外的射频测试。
我们的测试实验室希望在射频测试期间“强制”它们进入特定模式。
-模式1:待机充电器*(空闲模式)
-模式2:充电前的通信、调节充电模式/位置
-模式3和模式4:充电和充电期间的通信(一起测试)
(*我们使用无线电源为设备充电)

是否可以在上述模式下配置芯片、TI 是否具有 CE/FCC 认证经验?
是否有适用于此类配置的文档或测试工具/固件、或者我们是否必须自行创建此类(测试)工具/固件。
BQ51025接收器具有一个可用于主机接口的 I2C 端口、因此可能会出现这种情况。
BQ500215没有接口、如何使用?

提前感谢您的帮助。
此致、

Dennis Dekker
产品工程师
国家时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    我们 目前仅支持数量有限 的<5W RX 器件、包括 bq51003、bq510013b、bq51050b。 TI 的10W 接收器和所有发送器均为 NRND。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的重播。
    这不是我们对 TI 的预期答案。
    我们知道器件是 NRND、但目前我们无法进行大规模重新设计、因此我们必须继续。

    您提到所有10W 接收器和发送器均为 NRND、原因是什么?

    根据我们的测试机构、TI (WPT)无线电源传输系统属于 ETSI EN 303 417欧洲协调标准的范围。  ETSI EN 303 417

    我们认为5W 或10W 的认证没有什么影响。
    我看一下您建议的 BQ51003 5W 接收器,该部件没有 I2C 主机接口。
    因此、如果我们使用了这些、就会出现与认证相关的相同问题。

    如果 TI 能为我们提供任何帮助、那将是一件很好的事情。

    此致、
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    让我更详细地了解一下您的问题、您希望下周听到这些问题。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    很抱歉、我们没有能够将 BQ51025 / BQ500215系统置于上述模式的控制软件。 下面列出了一些可能的选项、但需要测试版本的 RX (BQ51025)。

    模式1:待机(空闲模式)中的充电器*--一种可能的解决方案是将充电完成发送给 TX。  ON RX 将 TS/CTRL 引脚拉至高电平。
    模式2:充电前的通信、调节充电模式/位置-TX 不支持此选项。
    模式3和模式4:充电和充电期间的通信(一起测试)--正常电源在 RX 上传输到电阻负载

    BQ51025 / BQ500215 10W 系统是一种专有设计 、可填补产品系列中的空白、直到15W Qi 系统发布为止。  我们的业务决定是不再继续无线电源开发、NRND 发送器和更高功率系统。  

    此致、

    Bill Johns、 应用工程师

    德州仪器公司

    德克萨斯州达拉斯

    有关电池充电器解决方案的更多信息、请参阅 链接

    在 E2E 论坛上搜索"常见问题解答"、了解有关电池充电器解决方案的常见问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的调查和回复。
    我们已与 EMC 测试机构联系、他们将研究如何在没有软件/测试模式的情况下继续进行 WPT 的 CE/FCC 认证。 如果需要任何附加信息、我们会告知您。

    此致、
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们与 EMC 测试机构有联系。
    他们要求获得 有关 ETSI EN 303 417 (无线电源传输系统)的测试结果/报告。
    您可以向我们提供此文档吗?

    谢谢、此致、

    Dennis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    我们已在  BQ51025 / BQ500215评估板上运行 EMI 和 EMC 测试、但未在 EN 303 XXX 上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。 现在没有问题了、我将把这个问题设置为已解决。