主题中讨论的其他器件:BQ500215、 BQ51050B、 BQ51003
您好、TI、
我们有关于 BQ51025和 BQ500215无线电源接收器和发送器芯片的问题。
我们在产品中使用这些器件、目前正在为该产品进行 CE / FCC 认证。
这些采用 Qi 的器件未经 FCC 认证、因此需要进行额外的射频测试。
我们的测试实验室希望在射频测试期间“强制”它们进入特定模式。
-模式1:待机充电器*(空闲模式)
-模式2:充电前的通信、调节充电模式/位置
-模式3和模式4:充电和充电期间的通信(一起测试)
(*我们使用无线电源为设备充电)
是否可以在上述模式下配置芯片、TI 是否具有 CE/FCC 认证经验?
是否有适用于此类配置的文档或测试工具/固件、或者我们是否必须自行创建此类(测试)工具/固件。
BQ51025接收器具有一个可用于主机接口的 I2C 端口、因此可能会出现这种情况。
BQ500215没有接口、如何使用?
提前感谢您的帮助。
此致、
Dennis Dekker
产品工程师
国家时间