This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:TPS562208DDCR:材料组件表

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997348/tps562208-tps562208ddcr-material-component-table

器件型号:TPS562208

您好!

该产品的结构是帽子除头、引线框通过 SolderBump 连接、
但在以下网站上发布的 MCD 中没有"SolderBump"。
由于它是一个没有电气连接的成分表、因此配置不正确。

ASSY /测试地点为"JCETC8"。 是否可以提供此 MCD?
当我联系 CSC 时、他们说列表是正确的。
(我对此事进行了多次询问。)

我希望得到最好的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、朋友、  

    TPS562208采用 HotRod 技术、采用了焊锡凸点。 在哪里可以看到没有焊锡凸点?

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    感谢你的答复。

    此产品(TPS562208DDCR)通过网络上的 ASSY / TEST 发布在2个站点上。
    其中一个站点的组成表为以下 URL。 SolderBump 项目丢失。
    www.ti.com/.../report

    我要求 TI-CSC 为此 ASSY /测试站点提供正确的成分列表、但答案是"此站点上的产品没有焊剂泵"、并且未提供正确的成分列表。
    CSC 回答了此组件/测试站点名称为 JCETC8的信息。

    我遇到问题、并联系了 E2E。

    请注意、

    Setsuo Tamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tamura、  

    它应该具有焊锡凸点。  我将尝试为您找到焊锡凸点信息。 您能告诉我您对焊锡凸点有什么需求吗?  

    BRS、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    我正在与客户合作以获得 PCN 批准。
    因此、客户要求我提交成分列表。
    必须为所有生产基地提交"组件表"。

    "组件/测试地点:JCETC8"
    只有本站点未获得正确的"组件表"、因此请提供。

    请注意、

    Setsuo Tamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Setsuo、

    中国团队正在启动 Laber Hiliday、我们将在5月5日之后向您提供反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    感谢您的周到支持。
    我期待 CSC 在5月6日之后作出回应。

    请注意、

    Setsuo Tamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然。 我们将于5月6日向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、朋友、  

     MCD 是指材料成分、对吧?  

    BRS、

    Edwin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    > MCD 是指材料成分、对吗?
    是的、没错。

    请检查下面 TI-Web 上发布的文件(MCD)。
    您可以看到两个 MCD 文件中的一个没有"SolderBump"。
    www.ti.com/.../search

    如果可能、还请提供 TI-PHI 的 NiPdAu 镀金产品的 MCD 文件。

    BRS、

    Setsuo Tamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Setsuo、  

    明白了。  我将在获得结果后与您分享反馈。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    感谢您的支持。
    TI-Web 上发布的 MCD 已更新。
    添加了 SolderBump 项目。

    顺便说一下、不提供镀镍钯金 MCD。
    NiPdAu 是否会使镀层产品不再销售?

    请注意、
    Setsuo Tamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Setsuo、  

    我将对此进行仔细检查。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Setsuo、  

    是的、你是对的。  NiPdAu 将不再镀层产品。  

    BRS、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    你好。

    感谢您的确认。

    这解决了我所有的问题。

    请注意、

    Setsuo Tamura