您好!
该产品的结构是帽子除头、引线框通过 SolderBump 连接、
但在以下网站上发布的 MCD 中没有"SolderBump"。
由于它是一个没有电气连接的成分表、因此配置不正确。
ASSY /测试地点为"JCETC8"。 是否可以提供此 MCD?
当我联系 CSC 时、他们说列表是正确的。
(我对此事进行了多次询问。)
我希望得到最好的回应。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Edwin、
感谢你的答复。
此产品(TPS562208DDCR)通过网络上的 ASSY / TEST 发布在2个站点上。
其中一个站点的组成表为以下 URL。 SolderBump 项目丢失。
www.ti.com/.../report
我要求 TI-CSC 为此 ASSY /测试站点提供正确的成分列表、但答案是"此站点上的产品没有焊剂泵"、并且未提供正确的成分列表。
CSC 回答了此组件/测试站点名称为 JCETC8的信息。
我遇到问题、并联系了 E2E。
请注意、
Setsuo Tamura
您好、Edwin、
> MCD 是指材料成分、对吗?
是的、没错。
请检查下面 TI-Web 上发布的文件(MCD)。
您可以看到两个 MCD 文件中的一个没有"SolderBump"。
www.ti.com/.../search
如果可能、还请提供 TI-PHI 的 NiPdAu 镀金产品的 MCD 文件。
BRS、
Setsuo Tamura