This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:未检测到器件

Guru**** 2620515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80EVM-020, BQSTUDIO, BQ40Z80, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991297/bq40z80evm-020-device-not-detected

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z80EV2400

大家好、

你好。

我们的客户遇到 BQ40Z80EVM-020的检测问题、如所附图片所示。

他已经尝试了有关这些联系的建议中的方法,但没有成功。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/835035/bq40z80evm-020-bqstudio-not-supporting-target

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/714117/bq40z80evm-020-how-to-connect-bq40z80evm-020-and-pc

感谢您对此提供的意见。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    他们如何为 EVM 供电? 在启动 bqStudio 之前、他们是否按下了 WAKEUP 按钮? 您能否确认他们已遵循 EVM 用户指南中的所有步骤

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    根据客户、他使用直流电源为其供电。 是的、他在打开 bq studio 之前按下了唤醒按钮。 并且、他已经执行了 EVM 用户指南中提到的所有步骤。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    只是想更新这方面的内容。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    有时电池配置中的默认配置与应用不同、会导致电量监测计关断。 尝试按住 WAKEUP 按钮、并确保系统存在引脚连接到 PACK-。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    客户试过这款、但对他不起作用。 让我知道还能做些什么。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    如果您没有自动检测监测计、则确保也上传了正确的.bqz。 如果他们手动打开 bqz、他们能否读取寄存器? 多个电路板会发生这种情况吗? EVM 可能会因 ESD 或其他事件而损坏。 唯一的另一个问题是硬件连接不良。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    客户要求提供正确的.bqz 文件、以便他可以交叉检查其目录中的文件。

    感谢大家、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    你好。

    是否可以向客户提供.bqz 文件的请求、以便他可以与目录中的文件交叉检查?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bqz 文件可在产品页面上找到、该文件应位于 bqStudio 目录的 config 文件夹中。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    您是否参阅"BQ40z80器件固件:2节至7节电池组管理器"?

    感谢您的确认。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、固件下载程序将具有与其匹配的 bqz 文件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    很抱歉、我等待客户反馈的回复延迟。

    客户尝试了 bqz 文件、但 BMS 中的 LED 甚至没有亮起、笔记本电脑也没有检测到它。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是否有与此相关的更新?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是否有与此相关的更新?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您能更详细地描述一下他们的设置吗? 它们使用什么电压为器件加电? 他们是如何连接的? 它们是否通过 BAT+/-供电? 他们使用的是板载 EV2400还是外部 EV2400?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    你好。

    我将在客户发送反馈后立即向您更新。

    此致、

    艺术