您好!
我有一个 bq25886充电器项目。 到目前为止、充电器执行它应该执行的操作。
虽然温度变化测试、我看到过一个鱼子、但我无法解释(数据表中也找不到任何信息)。 我所做的就是:
- 根据数据表(5.24和30.31 KR)选择 RT1/RT2值=(充电温度:0... 60 45°C)
- 气候室中的温度变化测试-20... 60°C
- 电池在测试开始时已充满电
- 器件始终由外部电源供电
我的假设是:
- 当温度低于0°C 时、充电器将报告充电错误
- 电池将保持100% RSOC、因为该器件将始终由外部电源供电
我发现:
- 绿色:电池温度
- 红色:电池电流
- 蓝色:电池电压
因此可以看出:
- 电池在~40...60°C 温度下放电->器件使用电池供电
- 高温(60°C)下的放电停止->器件使用外部电源
- 如果温度低于45°C -> 器件由外部电源供电、请为电池充电
- 低温下无放电 -> 器件由外部电源供电
- (笑声) 然后重复...
问题是:为什么充电器以~40...的电压对电池放电。 60°C (如果始终有外部源可用)?
我的猜测是:
- 以 JEITA 模式构建的原因在于此
- 通常情况下、充电电压设置为8.4V (=电池已满)、但在高温下、JEITA 模式 T3-T5将最大电压降低至8V (数据表8.3.7.4)
- 如果充电器进入 JEITA 模式的 T3-T5、但电池电压为8.4V、则充电器的电压将变为高电平、并开始对电池放电、使其降至8V
- 由于我的快速温度变化测试、充电器在 短暂放电周期后离开 JEITA 模式的 T3-T5、并为电池充电、因为再次设置了8.4V 最大电压