This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:与发送器的 BQ51050BRHLR 连接采用短寄生方式

Guru**** 2813985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994619/bq51050b-bq51050brhlr-connection-to-transmitter-is-in-short-spurts

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ500212A

我使用  NXQ1TXH5将 BQ51050BRHLR 连接到我的发送器设计。  发送器位于重新充电通讯座内。   然后将 BQ51050BRHLR 设备插入通讯座进行充电。  因此、线圈之间的方向和距离是固定的。   BQ51050BRHLR 始终立即连接、但会断开连接、然后重新连接。   我禁用了发送器上的 FOD。  我已附上 ILIM 电压与充电电流的两个图的设计和图像。

你有什么建议吗?  

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您可以共享 Vrect 电压吗? 听起来在启动过程中可能会出现错误。 您是否能够查看 RX 发送的 EPT 数据包?

    以下是开始调试的好地方的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/910420/faq-startup-troubleshooting-for-wireless-power-rx

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我已连接 Vrect 和 TS-CTRL 输出。  

    此外、Vrect 为2V/格。

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您是否具有线圈的 L 和 L'值? 我想验证您选择的串联和并联电容。 您是否对接收器进行了 FOD 调优?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    L 为27uH。  L'为36uH。  我们尚未调整 FOD。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您是否可以尝试 FOD 校准: https://www.ti.com/lit/zip/sluc577 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有用于 FOD 校准的设备。  在论坛中查看 FOD 校准注释后、似乎可以通过增加 FOD 至 GND 电阻(200欧姆)和降低 ILIM 至 FOD 电阻(110欧姆)来改进 FOD、同时保持总电阻不变。  遗憾的是、我没有看到任何指南。  您对此试用和错误方法有何建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    再次查看波形、这可能会导致 TX 和 RX 之间出现更多通信问题。 问题可能是线圈的尺寸。 您是否有关于线圈尺寸的信息? 在该设计中、大于20mm 或更大的任何物体都可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TX 侧、我使用的是 TDK:WT3012-12F2-ID 、它是30mm (6.8uH)。  在 RX 端、我使用的是 TDK:WR1580-48F2-G、它是15mm (27.1uH)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还有另一个使用 bq51050的设计、其中包含 Wurth 线圈:760308102207、其大小为40mm (8uH)、表现出相同的断开/重新连接问题。 在此应用中、我们将使用 TYLT 充电器。 这就是我认为这可能是接收器 FOD 问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    RFOD 的值是您可以在这里调节的值。 通常、建议从您拥有的200欧姆开始、并在需要时增大。 如果您认为这是 FOD 问题、您可以尝试225欧姆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了225和215的 RFOD。  差异不大。  它保持连接一个多小时,然后进入断开/重新连接序列....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    有趣的是、您能否分享以下内容:

    • 电池充电时的电池电压
    • RECT 引脚上的电压
    • 输出引脚上的电压

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图显示 Rect 与电池电压间的关系。  电池电压从3.4V 开始。  它充电正常、直到电池电压达到3.8v。  然后它开始断开连接。  如果我断开蓄电池几小时、则它将完全充电至4.15v。 但它很少从3.4V 到4.15V 充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、它确实在3.4V 至4.15V 的电压范围内充电。  充电一小时后 Rect 输出看起来非常疯狂、这与数据表中的图23完全不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    真有意思。  您是否能够在 EPT 数据包充电时对其进行监控? 由于 RECT 电压看起来略低于典型值、因此器件也可能过热。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何东西可以监控 EPT。  你有什么建议?  我有一个使用 b1500212B 的商用板。  是否有方法从该板提取数据?  还是从 AVID 获取 Qi 监听器的唯一选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    建议使用 AVID 的 Qi 监听器。 另一种选择是使用 BQ500212A 和 TX 调优工具。  

    如果无法实现、我们可以尝试加强器件之间的通信、因为这也可能是通信问题。 我们是否可以尝试增加 COMM 电容器、使其达到串联电容器的20%(电流值加倍)或30%?

    此致、

    Anthony Pham