This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:BOOT-PH UVLO

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997466/tps54821-boot-ph-uvlo

器件型号:TPS54821

大家好、

我的客户在使用内部电池运行时发现其系统中存在问题、在高系统负载、5V 电源轨上的高负载(由 TPS54821供电)以及低电池充电状态下、他们会看到5V 电源轨欠压。

探测电路板,我们相信我们将达到 BOOT-PH UVLO。 (请参见已连接、CH1:输出、CH2:pH CH3:BOOT-PH)

不过、我们在阅读数据表时不清楚的是、在什么情况下、我们应该预期达到 BOOT-PH UVLO -您能为我们应该考虑舒适的输入电压以避免这种情况提供一些指导吗?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    触发此问题时、输入电压/电池是多少? 根据波形、CH3为 PH、高电平仅为~5V。 为了输出5V 电压、该器件尝试以100% 占空比运行。 但自举电容器电压不能支持100%占空比、因为触发了 BOOT-PH UVLO、因此应将 PH 引脚拉低、以便为自举电容器充电。 随着输入电压/电池持续下降、输出将会下降。

    以下是 数据表第10页的说明、  

    该器件通过集成自举再充电电路来减少外部组件数量。 BOOT 和 PH 引脚之间的电容器为集成高侧 MOSFET 提供偏置电压。 BOOT 至 PH UVLO (BOOT-PH UVLO)电路可监控 BOOT 电容器电压、从而将 PH 引脚拉至低电平为 BOOT 电容器充电。 只要自举电容器电压高于预设的 BOOT-PH UVLO 阈值(通常为2.1V)、该器件就可以在100%占空比下运行。 输出电压可降至0.6V 电压基准(Vref)以下。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    是的、输入电压非常接近5V。

    为了澄清这一要求、我们需要了解的是我们能够可靠地运行我们的设计以便解决它的最小压降。 我已经在数据表中阅读过、在什么情况下引导-PH 电压将下降到低于2.1V 阈值以下尚不清楚。

    谢谢、
    Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    对于 BOOT-PH 电压会降至阈值以下的条件、老实说、很难找到答案。 当高侧 FET 导通时、电流来自 BOOT-PH。 在输出负载较重的情况下、将需要更大的电流。 则 BOOT-PH 压降较大。 除了该电流之外、一些泄漏电流还会导致 BOOT-PH 压降。

    如果我们可以将占空比设置在90%以内、 我认为应该可以。 因此输入电压至少应高于5/0.9=5.5V。 但我仍然需要在工作台上进行双次检查、以了解满载8A 的情况。 将在下周一的 COB 之前返回给您。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我在工作台上测试了5V 输出电压/8A 电流、我们需要保证输入电压高于7V、这应该更安全。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    谢谢。 这是一个非常高的压降。 是什么驱动这种情况?

    在更高的负载下是否需要更多的压降?

    您是否可以分享更多详细信息、以帮助我们指导这将如何影响 我客户的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    客户的频率设置是多少?

    实际上、在1MHz 范围内、在8A 以下、一旦 Vin<6.2V、它将触发 BST UV。 BST (CH1-Blue)-SW (CH3-Pink)电压低于2V、这是由导通时间过长引起的。 波形如下所示。

    由于我只使用一个芯片和比较 RC 根据我的计算测试了一个电路板。 因此、我建议在这里增加裕度、7V 将更安全。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    它们在 RT/CK 引脚上使用71.5k 电阻接地、我相信这会提供600kHz 的开关频率。

    谢谢、
    Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    至少高于6.5V 将更安全。 我们需要说服客户留下更多利润。

    谢谢、

    Lishuang