This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:在监测计启用后将 LStatus - 0x02更改为0x06

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993439/bq27z561-lstatus-changed---0x02-to-0x06-after-gauge-enable

器件型号:BQ27Z561

大家好、团队、

我有两个用于我们项目的电池配置。

25000 mAh
30000mAh

之前我使用一个25000mAH 电池成功生成了黄金文件。

现在、我已经开始学习30000mAH 电池组的周期。

今天、我遇到了一个奇怪的问题、即一旦我输入监测计使能命令以启动学习周期、LStatus 就会变为0x02到0x06。

我在这里附上了 BQ Studio 的屏幕截图。

PS:之前、我已在此设置上刷写了25000mAH 黄金文件以进行验证和测试、现在我已在相同设置上开始30000mAH 的学习周期。 我已根据30000mAH 电池组数据表修改了数据存储器、并在 BQ27Z561中写入相同的内容。

让我知道如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、

    更新状态字段只是学习过程的指示。  

    [字段 Qmax][IT 已启用][已学习电阻][已学习的第一个 Qmax ]

    发送 IT-Enable 命令翻转位3。 因此、如果您在0x02、它将转至0x06并发送命令。  

    我建议从新映像开始、然后为新软件包更新所需的寄存器

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos、您好!

    请确认您想要更改新电池组学习周期的新设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    如果您在新电池上执行学习周期、则应使用监测计的默认配置来重置更新状态。 您可以上传默认.srec 以清除所有内容、并将其清除回出厂设置、以运行新的学习周期。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    请提供默认 srec 文件、以开始新的学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    等待默认 srec 文件将设置为出厂复位模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、

    这是您可以从 TI.com 下载的内容。 有3个 FW 型号 R0、R1和 R2。 您可以根据所需的功能使用所需的任何 FW 版本。 我建议使用 R2、因为它是最新的。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ros、您好!

    按照您的建议、我已从该 链接下载固件。  器件进入出厂设置。  现在我有几个问题。

    1.如果使用 BQ27z561-R2固件更新 BQ27z561、会发生什么情况。  我发现  BQ27z561-R2也是该系列中的另一个器件变体。   BQ27z561已在现场安装了许多器件。

    2.如果使用 R2固件更新 BQ27Z561、则对 golden 文件或 chem ID 的生成有任何影响吗?

    在 器件生产期间 、BQ27z561需要刷写 bq.fs 文件还是 df.fs 就足够了?

    4.我无法在  TI 网站上找到 BQ27Z561旧固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、

    1) 1) TI.com 上的不同变体只是预编程器件。 您可以在器件上刷写任何版本。 R0、R1、R2都将在任何基础器件上运行。  

    2) 2)您可以获取已生产的黄金并将其闪入。

    3) 3) bq.fs 是完整的固件映像。 例如、这会将您的从 R1更新为 R2。 df.fs 文件仅更新器件的数据存储器部分。 仅当器件已使用正确的版本和编译进行编程时、才应使用 df.fs。  

    4) 4)请查看每个产品的软件开发页面。  

    谢谢、

    Eric Vos