请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5117 主题中讨论的其他器件: LM5145、 LM5143-Q1
团队、
我们正在尝试在 LTSPICE 中对芯片 LM5117进行仿真。 主要功能运行正常、例如通过 Rfb2电阻器调整输出电压。
现在、我想使用引脚 RT 和此图中的电路来模拟外部时钟同步:

我想知道我的设置是否正确,或者我是否做错了。
谢谢、此致、
阿伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.