This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:外部时钟同步仿真

Guru**** 1510070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5145, LM5143-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997321/lm5117-simulation-of-external-clock-synchronization

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: LM5145LM5143-Q1

团队、

我们正在尝试在 LTSPICE 中对芯片 LM5117进行仿真。 主要功能运行正常、例如通过 Rfb2电阻器调整输出电压。

现在、我想使用引脚 RT 和此图中的电路来模拟外部时钟同步:

我想知道我的设置是否正确,或者我是否做错了。

谢谢、此致、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    同步输入电路看起来不错。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的支持! 我还有另外一个问题:

    请查看随附的电路原理图。

    此电路的理念是打造一个输入电压高达60V、输出电压范围为~0V 至48V 且最大值为的直流/直流转换器 20安培的电流。

    您是否认为使用 LM5117可以实现此场景? 在我们的站点上进行一些实验后、芯片和一些其他组件(M1、L1_1、Cout1)变得很热。

    此致、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    在输出电流较高的情况下、您可能需要查看组件选择、尤其是 MOSFET 和电感器。 例如、看看使用80V FET 的 LM5145 5V/20A/225kHz EVM。

    热性能也取决于最高环境温度。 另一种选择是采用 LM5143-Q1的两相解决方案。

    此致、

    Tim