This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:输出对地短路、但输出和接地之间有电流流动、电流增加、直至通过1A

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995943/tps61236p-the-output-is-shorted-to-ground-but-there-is-current-flowing-between-the-output-and-ground-and-the-current-increases-until-is-passes-1a

器件型号:TPS61236P

大家好、

我们的客户 注意 到、当他将 TPS61236P 的输出端短接至接地端时、输出端和接地端之间会有电流流动、电流会增加、直至通过1A。 随附了原理图和 PCB 布局以供参考。 CN10的输出连接到锂离子电池、该电池连接到 CN1的引脚2。 CN1是一个开/关开关、用于断开电池与 TPS61236P 升压转换器的连接。 电路板中未安装 C50和 C49。  

我知道、如果输出为0V、ILIM_PRE 最高可达0.8A (最大值)、为什么电流超过1A?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您是否知道客户如何将 Vout 短接至 GND。 如果它们使用长电缆将 Vout 对地短路、则由于长电缆电阻、TPS61236P 可能会看到 Vout 电压大于1V。 请让客户再次使用万用表测量输出电压引脚电压。

    您能否共享布局、而不是3D 电路板图片? 有一点很明显、客户没有将输出电容器放置在靠近 IC 的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回答。 根据客户的说法、他 使用小/短电线/电缆以及镊子将输出电压短接地。 当 Vout 引脚电压短接到 PGND 时、测量值为0.1V (输出引脚)或0.075V (在电容器端子中)。 请参阅下面的 PCB 布局。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们将在 EVM 上进行检查。

    您能否让客户测量 Vout 引脚、Iin 电流波形并与我们分享?

    同时、我看到布局并不完美。 输出电容(C25、C17、C9)应尽可能靠近 IC Vout 引脚和 GND 引脚放置、从而使开关环路最小化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我已经在 EVM 上对其进行了测试、似乎没有发现这个问题。

    首先、IC 为开路负载、然后我使用镊子和电源线将 EVM 上的输出电容器(C6)短路。  当   输出电压为18.3mV 时、IIN (Iout)变为0.256A。 波形如下所示。

    您能否让客户直接将输出电容器短路并测量输出电压 和输入电流波形?  可能 是测试方法或 PCB 布局会导致客户的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    以下是不同测试条件下的波形。  

    T1 -在输出端短路期间测量两个通道。
    CH1 (黄色)输出电压
    CH2 (紫色)输入电压(电池)

    T2 -仅测量输出端(Vout)的短路

    T3 -无负载时的输出电压纹波测量。

     

    T4 - 10R 负载条件下输出(Vout)的电压纹波测量

    注意:在短路测试的某些时刻、电流约为750mA。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    T2中的短路 Vout 似乎约为0.5V、因此最大 ILIM_PRE 将更高。 当短路 Vout 为18.3mV 时、我没有发现此问题。 您可以让客户尝试直接将 Vout 引脚短路以进行测试。  客户未将输出电容器靠近 IC 可能会导致测试的 Vout 高于0。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我刚刚收到了客户的反馈、如下所示。

    我在 PCB 上进行了新的测试。 首先、我拆下了可复位保险丝(PTC)、然后用镊子和短电缆对几个输出电压点(IC 输出)短路。 在所有情况下、IC 输出端的电压均为0.2伏、电流的起始值为0.62A、并随着短路的保持而增大。

    我阅读了您关于输出电容器的答案、我想确定问题是否在于它们与 IC 的距离。 多氯联苯是在另一个国家制造的,因此,在我收到这些多氯联苯并进行新的修正之前,会有几个月的延迟。

    可以用其他方式帮助我吗? 我需要更确定的方法来纠正此 PCB 设计。 除了电容器之外、您还对导致这种情况的原因有什么看法吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Danilo、

    抱歉、 PTC 在哪里及其对短输出电压的影响? 我在 PCB 中没有看到它。 客户 是如何 通过 Cout 或直接 短接 IC Vout 引脚来短接 Vout 的?

    可能会将 C17或 C25短路、甚至 直接将 C25/C17 Vout 引脚和 GND 过孔短接、如下所示、以比较和测量 Vout 和 Iin 波形。 由于 PCB 输出环路的长度不确定、因此无法确定问题。

     

    尽管进行了 PCB 审查、但输出环路看起来很长、因为 Cout 不靠近 IC、GND 也会绕回底层。 即使通过短接 C25/C17、Vout 仍具有长环路。 我认为这是主要原因、因为问题发生在输出上。 FB 电阻器可能会尝试更改更大的值、但我认为关键问题是 IC 附近的 Vout 和 GND 短路、通过短路环路查看问题是否已修复。

    此致、

    俞宗怡