大家好、
我们的客户 注意 到、当他将 TPS61236P 的输出端短接至接地端时、输出端和接地端之间会有电流流动、电流会增加、直至通过1A。 随附了原理图和 PCB 布局以供参考。 CN10的输出连接到锂离子电池、该电池连接到 CN1的引脚2。 CN1是一个开/关开关、用于断开电池与 TPS61236P 升压转换器的连接。 电路板中未安装 C50和 C49。
我知道、如果输出为0V、ILIM_PRE 最高可达0.8A (最大值)、为什么电流超过1A?

此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户 注意 到、当他将 TPS61236P 的输出端短接至接地端时、输出端和接地端之间会有电流流动、电流会增加、直至通过1A。 随附了原理图和 PCB 布局以供参考。 CN10的输出连接到锂离子电池、该电池连接到 CN1的引脚2。 CN1是一个开/关开关、用于断开电池与 TPS61236P 升压转换器的连接。 电路板中未安装 C50和 C49。
我知道、如果输出为0V、ILIM_PRE 最高可达0.8A (最大值)、为什么电流超过1A?

此致、
Danilo
您好 Danilo、
我已经在 EVM 上对其进行了测试、似乎没有发现这个问题。
首先、IC 为开路负载、然后我使用镊子和电源线将 EVM 上的输出电容器(C6)短路。 当 输出电压为18.3mV 时、IIN (Iout)变为0.256A。 波形如下所示。

您能否让客户直接将输出电容器短路并测量输出电压 和输入电流波形? 可能 是测试方法或 PCB 布局会导致客户的问题。
尊敬的 Eric:
我刚刚收到了客户的反馈、如下所示。
我在 PCB 上进行了新的测试。 首先、我拆下了可复位保险丝(PTC)、然后用镊子和短电缆对几个输出电压点(IC 输出)短路。 在所有情况下、IC 输出端的电压均为0.2伏、电流的起始值为0.62A、并随着短路的保持而增大。
我阅读了您关于输出电容器的答案、我想确定问题是否在于它们与 IC 的距离。 多氯联苯是在另一个国家制造的,因此,在我收到这些多氯联苯并进行新的修正之前,会有几个月的延迟。
可以用其他方式帮助我吗? 我需要更确定的方法来纠正此 PCB 设计。 除了电容器之外、您还对导致这种情况的原因有什么看法吗?
此致、
Danilo
您好 Danilo、
抱歉、 PTC 在哪里及其对短输出电压的影响? 我在 PCB 中没有看到它。 客户 是如何 通过 Cout 或直接 短接 IC Vout 引脚来短接 Vout 的?
可能会将 C17或 C25短路、甚至 直接将 C25/C17 Vout 引脚和 GND 过孔短接、如下所示、以比较和测量 Vout 和 Iin 波形。 由于 PCB 输出环路的长度不确定、因此无法确定问题。

尽管进行了 PCB 审查、但输出环路看起来很长、因为 Cout 不靠近 IC、GND 也会绕回底层。 即使通过短接 C25/C17、Vout 仍具有长环路。 我认为这是主要原因、因为问题发生在输出上。 FB 电阻器可能会尝试更改更大的值、但我认为关键问题是 IC 附近的 Vout 和 GND 短路、通过短路环路查看问题是否已修复。

此致、
俞宗怡