This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630BRNXT 的负电压限制

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997511/lmr33630-negative-voltage-limit-of-lmr33630brnxt

器件型号:LMR33630

您好!

我们  想知道 LMR33630BRNXT 的负电压限制。

我们使用12V 输入电压和2.16A 负载测试了该器件。  负电压为-3.84V、如下面的屏幕截图所示。

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您是否使用探针的最短接地振铃对其进行了测试?  

    第一个负峰值的脉冲宽度如何?  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    由于您在几周内未作出回应、我希望这意味着您能够解决您的测量问题。

    我将关闭此帖子。 如果仍有问题、您可以回答。