This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:输出电压错误

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995338/tl431-wrong-output-voltage

器件型号:TL431

  • 此参数是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要 VDD1=5V、但 在大规模生产中   、0.5%的输出约为6.3V、这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shilong、

    看一下原理图、它似乎没有问题。  如果您可以告诉我、节点 K 处的电压、集电极电压和 REF 是多少?  NPN 晶体管的击穿电压(BVceo)是多少?  SGND 是否真正为0V?  目前、这些是我根据您提供的原理图提出的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shilong、

    对于左侧的值、我看到 K = 3.633V。  这毫无意义。  BJT 晶体管未导通。  在原理图中、是否可以移除 C105、C106和 C107并重新获取这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 该电路背面的相应容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shilong、

    我强烈建议查看 NPN 晶体管的发射极负载驱动能力。 晶体管可能无法驱动这些电容器。  

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shilong、

    您能否向输出添加负载(可能是1k Ω 电阻器)并再次测量节点。  如果节点电压与不使用电容器时测量的电压相似、您能否重新添加电容器并检查节点电压是否保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shilong、

    根据结果、具有负载并向输出端添加电容似乎允许节点"e"为5V。  我对您的结果有疑问。  请参阅以下内容:

    当您在没有任何输出电容的情况下添加1k Ω 负载时、基准电压高于输出电压?  这似乎毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben、我犯了一个错误

    I 测试波、

    正常 K 点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shilong、

    这些值现在有意义。  现在、我看到 BJT 器件正在打开。   

    您能向我解释一下您捕获的波形吗?  节点 K 的电压波形是这样吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    节点 K 的电压波形是这样吗?   

    是的、

    我将使用10mA 的负载电流测试波形、

    我认为它是轻负载。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shilong、

    节点 K 上的电压似乎不是稳定的。  您的负载电流是否为恒定的10mA 负载?

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您的负载电流是否为恒定的10mA 负载?

    是的。

     拆下盖、

    稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shilong、  

    因此、如果移除输出电容器、节点将保持稳定?  尝试调节输出端的电容量以实现稳定性。  如何增加负载?  输出是否保持稳定性?  我认为不需要大量的输出电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 该电容是否有计算方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shilong、

    我将从数据表中的图16或18开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shilong、

    您的问题是否已解决?  如果是、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我上次访问时没有找到回复标志。

    当 C105、C106、C107为 E_CAP 时、情况良好。

    我不明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shilong、

    当您提到 E-cap 时、您是指电解电容器吗?  如果是、电解电容器具有更大的电阻(ESR)、可在轻负载时提供"零"(更多相位裕度)和更好的稳定性。  

     您可以在此处找到有关极点和零点的一些说明:

    https://www.ti.com/lit/an/slvae26a/slvae26a.pdf

    https://www.ti.com/seclit/ml/slyp495/slyp495.pdf