This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59281:TLC59281技术支持

Guru**** 2545780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996890/tlc59281-tlc59281-technical-support

器件型号:TLC59281

大家好、


我使用了 tlc59281 LED 驱动器芯片

因为我想使用多个 LED 驱动器芯片、所以我要根据手册进行连接。

也就是说、芯片的 Sout 端口被连接到下一个芯片的 Sin 端口、而每个芯片的 SCLK、Lat、空白端口被分别连接在一起。

为什么只有连接到第一个芯片的 LED 才能点亮、而其他芯片无法响应?

在将 sin 与 Sout 连接时、您应该注意什么吗?

2.使用 Sout 连接 Sin 和 Sin、SCLK、lat、blank 连接在一起有何区别?


谢谢!
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好、在这种情况下可以提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    谁会帮助我?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家是 ooo、他将在劳动节后回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有任何进展吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好、在这种情况下可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    第一个协商问题已自行解决。

    您主要可以帮助我回答第二个问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    谁可以提供帮助?

    第一个协商问题已自行解决。

    您主要可以帮助我回答第二个问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好、在这种情况下可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    很抱歉、我迟到了、实际上我不是第一个介绍该器件的人、这是我的意见。

    我不确定您的问题是什么意思?  这是与多个器件的级联连接、最后一个器件的输出将转至下一个器件的 SIN。对于 SCLK/LAT/空白、它们不用于传输数据、只控制序列、因此数据链中的所有器件都可以使用相同的 SCLK/LAT/空白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复。

    我想问这两种方法之间的区别。
    我使用单芯片微型计算机将数据直接输入到每个 LED IC (即、每个 LED IC 的 SIN 通过同一个 I/O 端口连接到单芯片微型计算机)
    第一个 LED IC 的 SIN 端口连接到单芯片微型计算机、然后由级连接。逐个连接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.所有设备都将收到相同的命令/数据,您无法区分

    2.每个设备都可以接收自己的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复。

    让我再问一个问题。 在控制 LED 响应时间方面、两种连接方法之间是否存在任何差异?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有区别。