This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:VIN 启动时间调节

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992561/tps54425-vin-start-up-time-regulation

器件型号:TPS54425

各位专家、您好!

TPS54425是否具有 Vin 启动时间的调节?

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    为了达到调节(所需的 VOUT)、从 VIN 导出的 VREG5需要高于 UVLO 阈值的3.8V 典型值。 一些其他因素、如 VIN 斜坡时间以及这与软启动时间的关系以及 VOUT 是否能够在1.7xSS 时间之前达到调节也需要检查。 请告诉我是否 有任何具体要求 或其他问题。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod-san、

    感谢你的答复。

    让我问一下有关1.7xSS 时间的 onw 问题。

    在数据表 P8的"过压/欠压保护"部分中、有有关"启用此功能的时间大约为软启动时间的1.7倍。"

    您能告诉我"1.7 x 软启动时间"的起点吗? 这一次(1.7 x SS 时间)从输入电压之后开始?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    一旦 EN 为逻辑高电平且 VREG5 > 3.8V 典型值(唤醒电压)、SS 时间就应开始。 您需要确保 SS 时间足够长(适当地调整 CSS 大小)、使 VOUT 在1.7x SS 时间后处于稳压状态、否则 UVP 保护可能会启动并锁存两个 FET。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod-san、

    感谢你的答复。 我知道 、在 EN 变为高电平且 VREG5超过3.8V (典型值)后、SS 时间应开始。   

    在数据表示例中、CSS=3300pF、然后 SS-时间大约为1.26ms。

    此外、如果所需的 Vout 为5V、我们需要在 2.145ms (1.7 SS 时间)内超过3.5V (VUVP 阈值:5 x 0.7)、以防止 UVP 检测。

    超过3.8V 后、VIN 缓慢斜升不适合、因为有可能检测 UVP。

    因此、需要"能够在2.145ms 内满足 Vout 调节的快速 VIN 斜升"或"使用大电容器确保较长的 SS 时间"。

    我的理解是否正确?

    如果你能给我评论,我将不胜感激。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    是的、您的理解是正确的。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod-san、

    感谢你的答复。 让我再向 UVP 提出一个问题。

    如果 UVP 保护启动和闭锁两个 FET、我们如何从该状态恢复?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    您将需要重置 VIN 和 EN 以从锁存中恢复。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod-san、

    感谢您的回复、很抱歉我的回复很晚。 我明白了。

    让我再问一个问题。

    如果我们使用较大的电容器、我们可以设置更长的 SS 时间、但除 SS 时间外没有任何影响。 正确吗?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    具有短 SS 时间的较大输出电容器可能会导致启动期间出现过流。 您可以调整 SS 电容器的大小、以确保顺利启动、而不会出现电流限制问题。  

    谢谢、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod-san、

    感谢你的答复。 我忘了说 CAP 的详细信息。 我是指与 SS 引脚连接的电容(仅限 SS 电容)。  

    根据数据表中的功能方框图、SS 电容器仅与软启动功能相连。 因此、如果我们仅更改 SS CAP 值、则除 SS 时间外没有影响。 我的理解是否正确?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    是的、正确。 SS CAP 仅影响 SS 时间。  

    谢谢、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod-san、

    感谢您的建议、很抱歉我迟到了。 我了解 SS 电容器仅影响 SS 时间。

    让我再问一个问题。

    是否对 SS 电容值进行了任何调节? 在数据表中、使用了3300pF。

    如果有最大值或其他要求(例如电容器类型)、您能告诉我吗?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    数据表中提到的 SS 电容值没有限制。 因此、您可以为您的应用尝试更高的值。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod-san、

    感谢你的答复。 我明白了。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi