Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, LP2996A, TPS51206
主题中讨论的其他器件: LP2996A、 TPS51206
大家好、
我的一位客户正在考虑将 TPS51200用于他们的下一个产品。
他们对该器件有以下问题。 请给我回复。
问: TPS51200 VO 端子输出电压的最大容差是多少?
其系统上的 TPS51200工作条件如下。
VIN=3.3V、REFIN=0.75V、VLDOIN=1.5V、VO 被连接至 VOSNS。
最大 VO 容差 VREFOUTTOL+VVOTOL="+/-12MV"+/-25mV"=+/-37mV (IO=2A)吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。