This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:短脉冲和长脉冲交错式低功耗输出

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994146/lm51551-short-and-long-pulses-interleaved-low-power-output

器件型号:LM51551

您好!  

我们在 隔离式直流/直流转换器中使用 LM51551DSST、该转换器具有光耦合反馈进入 COMP 引脚的功能。 在反馈系统之外没有其他负载的情况下、稳压器能够提供正确的直流输出。 但是、随着功率负载的增加、存在稳定性问题。 目前、我可以从中拉出大约10W 的功率。 它会关闭。 设计的功率范围为13-15W。

问: LM51551DSST 在栅极引脚上产生极短脉冲的已知原因是什么? 这个问题使我们感到困惑、我们无法在设计的其余部分保留时对其进行调试。

在我们的设计中、时钟频率设置为接近250kHz。 在该速率下、栅极引脚上有一个上升沿。 大量脉冲非常短(200ns)。 我们有两个以前的版本、一个显示短脉冲、另一个从未显示过的版本。 我们还没有说明导致稳定性的工程差异、而不是其他两种差异。

随着负载电流增加(使用 RND 320Kel 103 300W 可编程直流负载)、我的图中的宽脉冲会变宽。 窄型具有相同的宽度、尽管它们有点偏振。 最终、随着负载的增加、广泛的脉冲会变得如此之宽、以至于与下一个窄脉冲相结合。 在此阶段、稳压器超出稳压范围、输出电压会下降、并且偶尔会稍微上升。 通过将负载降低至接近0W、电路将再次启动。 这些模式变化不会对输入电压产生很大影响。

在负载增加的情况下、我希望窄脉冲会变宽、而不是宽脉冲。

我们已将以下因素视为产生窄脉冲的原因、并非常欢迎您提供意见、因为我们的清单上的项目尚未解决问题:

  • 栅极串联电阻过低(从10 Ω 变为68 Ω 带来了改进、而不是消除短脉冲)
  • 改进了输入和输出的去耦(不同的去耦显示了不同的行为、而不是消除)
  • 带载或无负载时加电(偶宽脉冲已短暂运行、很难复制)
  • LC 滤波和串联 L (同样、改进而非消除)
  • CS 引脚不稳定(由于接地引线拾取而难以区分、看起来类似于 GND 测量)
  • 反馈问题(COMP 是具有叠加脉冲噪声拾取的直流电压。 它随着负载功率的增加而升高、从1.5V@0W 升至1.9V@10W)

此致、  

Børge μ A

这是门在示波器图上的样子。

 

e2e.ti.com/.../StepUp_5F00_TI_5F00_pB01_5F00_20210415_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我们在该设计中确实使用了扩频振荡器、其中 RT 引脚由斜坡函数调制。 这是为了增加 EMC 测试的裕度。 请注意、当我们禁用展频振荡时、短脉冲的问题仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borge、  

    感谢您的联系。 从原理图中可以看到、输入电压为5V、输出电压为50V、对吧? 您能否指定所需的最大负载电流和变压器参数(包括匝数比)?  

    此致、  

    Elisabetta   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisabetta、  

    正确的是、我们运行的是5V 输入和50V 输出。 稳压输出通常稳定在49V、这一点很好。  

    我将向您详细介绍变压器。  

    谢谢、

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisabetta、  

    匝数无线电为12.3:1、初级电感为5.9µH μ H、饱和电流为13A。  

    我们希望在50W 侧提供高达15W 的功率。  

    此致、

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borge、  

    只需澄清一下,变压器的匝数比在初级侧为1,在次级侧为12.3,对吧?  

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisabetta、  

    是的、它是从5V 到50V 的升压。 次级绕组比初级绕组多。  

    这没有解决这个问题、请再仔细研究一下。  

    今天我们刚刚了解到、移除接地域之间的电容器(Y 电容器)确实会移除短脉冲、但如果没有这些电容器、我们就无法运行电路板。  

    最棒的

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Børge、

    原理图上的变压器点是否正确? 您能否同时测量变压器两侧的电流?  

    此致、  

    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、  

    引脚7和9上的点是正确的。  

    此问题属于我们硬件的丢弃分支。 我们可能必须重新讨论这一问题,但现在我们将其单独讨论。  

    此致、  

    Børge μ A