This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:用于校准的 LM5122选项

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996768/lm5122-lm5122-options-for-calibration

器件型号:LM5122

我将 LM5122用于29.5V 5A 升压转换器、输入电压范围为[17.5V - 27.2V]、我想知道校准输出电压的最佳选择是什么。

Webench 返回的输出电压容差为~+/-3.5%、我想得到一个优于1%的值。

目前、我有2个选项:

1) 1)添加数字电位器以调节反馈分压器上的底部电阻。

2) 2)将恒定电流灌入或拉入反馈节点、以添加恒定偏移、例如使用 DS4303。

目前,第二个方案是我的首选方案,因为它最容易在现有的方案板上实施,调整分辨率在整个调整范围内保持不变。

我的问题是、我不知道我是否正确地添加类似这样的校准、因为这假设 LM5122的 Vref 是一个在[1.188V - 1.212V]范围内的固定值、并且从未更改。

欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    感谢您选择 LM5122。

    首先、如果您有固定目标输出并且只想使其更加精确、则可以使用一些电阻器组合来进行反馈。 请注意、内部 FB 基准精度为1%、因此您不会得到比这更好的结果。

    如果您确实想使用外部源、则该源符合条件、但请注意您选择的电阻。 FB 是内部误差放大器的输入。 因此、应用电流源应该起作用、但请注意、放大器的 FB 上有~5nA 的偏置输入电流。

    如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的回复、下面是一个简短的情景、用于说明我遇到的问题。  

    LM5122的 FB 基准电压为1.2V +/-1%[1.188V - 1.212V]。


    在校准过程中确定基准电压为1.195V 的给定 LM5122上运行。
    我是否可以认为该电压将保持其初始值、或者它是否仍会移动到[1.188V - 1.212V]范围内的任何位置?

    1) 1)如果基准电压在其初始值附近保持稳定或初始值周围的容差小于1%、那么我认为向反馈节点添加偏移可能有助于我在输出电压上获得更高的精度。
    如果初始值周围的容差优于1%、如何量化此误差?  

    2) 2)如果基准电压在[1.188V - 1.212V]范围内的任何位置、以芯片上测得的初始值为准、 那么、我不能指望得到优于1%的结果、最简单的选择当然是使用容差足够大的电阻器、因此最终误差主要来自影响 LM5122 FB 基准的容差。  

    此致

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    可能会有一些额外的温度变化、但通常小于0.2%。 我需要向我们的团队确认这一点。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    您是否从团队那里得到了关于您上一封邮件中0.2%容差的确认?

    此致

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    很抱歉耽误你的回答。 我已经确认1%实际上是在-40至125°C 结温下、并且没有额外的容差。 它应该是好的。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的回复、但我不希望您确认数据表中的1%[-40 125C]、而是您之前帖子中的0.2%。

    如果我无法预计给定芯片 Vref 的容差会保持在其初始值、且容差优于1%(0.2%对我来说还可以)、那么我认为校准输出没有好处、 最简单的选择可能是使用非常精确的电阻器、因为无法获得比影响 Vref 的1%更好的结果。

    我错过了什么吗?

    此致

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    很抱歉我没有说明。 我提到的0.2%只是一般猜测、现在我确认这是错误的。 LM5122中没有0.2%或任何额外容差。 您的理解是正确的。

    谢谢、

    银城