我将 LM5122用于29.5V 5A 升压转换器、输入电压范围为[17.5V - 27.2V]、我想知道校准输出电压的最佳选择是什么。
Webench 返回的输出电压容差为~+/-3.5%、我想得到一个优于1%的值。
目前、我有2个选项:
1) 1)添加数字电位器以调节反馈分压器上的底部电阻。
2) 2)将恒定电流灌入或拉入反馈节点、以添加恒定偏移、例如使用 DS4303。
目前,第二个方案是我的首选方案,因为它最容易在现有的方案板上实施,调整分辨率在整个调整范围内保持不变。
我的问题是、我不知道我是否正确地添加类似这样的校准、因为这假设 LM5122的 Vref 是一个在[1.188V - 1.212V]范围内的固定值、并且从未更改。
欢迎提出任何建议。