This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:LMG5200降压/升压转换器

Guru**** 2391085 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993322/lmg5200-lmg5200-buck-boost-converter

器件型号:LMG5200

您好!

我知道 LMG5200 提供了半桥。 我可以使用其中的两个 IC 来构建4开关降压/升压吗?

此致、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    是的、您可以将其分解为两个半桥。

    此致、

    张一一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张一一、

    感谢你的答复。  

    我指 的是 https://www.ti.com/lit/an/slyt765/slyt765.pdf?ts=1618331379403&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 中列出的拓扑

    图2和3显示了完全导通条件下的 FET。 我想知道 LMG5200 高侧输出是否可以始终开启。

    自举电容器电荷泄漏会导致其关闭。

    请告诉我。

    谢谢

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的详细介绍。 在高侧始终导通的运行情况下、自举电容器的电荷将由来自半桥的静态电流耗散、并且它将很快进入 UVLO。 从图中可以看到、降压/升压操作似乎可以、但不仅仅是降压或升压操作。

    此致、

    张一一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、是否有任何方法可以使 LMG5200中的高侧 FET 始终保持开启状态、是否可以是外部电荷泵? 它是否起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、

    您很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    很抱歉耽误你的答复。 我认为在 LMG5200中无法实现。 高侧最终将耗散存储并运行到 UVLO 中的能量。 也许您可以尝试高侧的极高占空比(>96%)来查看它是否起作用。

    此致、

    您好