您好的支持团队、
我认为有两种方法可以设置输出电压。
- R1和 R2的电阻分压器。
-将 R4连接到 VSET 端子。
请告诉我每种方法的优缺点以及建议的方法。
此致、
DIE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的支持团队、
我认为有两种方法可以设置输出电压。
- R1和 R2的电阻分压器。
-将 R4连接到 VSET 端子。
请告诉我每种方法的优缺点以及建议的方法。
此致、
DIE-K
Dice/K 您好、
您是对的、有两种方法可以设置输出电压。
典型原理图显示在数据表的第一页。
如果您使用电阻式电桥 R1和 R2、则可以通过控制 R1/R2比率来更大程度地设置所需的确切 VOUT 值。 您的系统可能需要表8-2中的指定 VOUT 值。
如果您使用 R4通过 VSET 设置输出电压、则将减少一个电阻器、从而节省空间和成本。
如果您有更多问题、请告诉我。
谢谢、
Dorian
Dorian、您好!
感谢您的支持。
很抱歉回复迟到了。
从您的回答和白皮书中、我了解了 R2D 的优点和缺点、如下所示。
优势
消除 FB 电流。
-尺寸更小,成本更低。
-输出电压精度更高。
缺点
-仅生成表8-2所示的输出电压。 例如、无法生成3.0V。
-启动时间更长。 但是、由于它在1ms 内、所以它通常无关紧要。
总的来说、我认为 R2D 更好。
如果我的理解有问题、请告诉我。
此致、
DIE-K