This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063现场损坏

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996529/ucc28063-ucc28063-field-site-damage

器件型号:UCC28063

您好!

我的客户在 监控器中使用 UCC28063进行 PFC 控制。

它们具有现场故障率为1/1000的故障率。 故障症状是针脚11、12对地短路。 它们在其他型号上也具有类似的设计、但没有故障。

我认为这可能是由于布局问题造成的。

有人可以帮助查看布局和设计吗?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您关注 UCC28063。

    引脚12是 VCC、引脚11是 GDB。

    我建议确认这两个引脚在某些情况下是否具有过压应力、尤其是 GDB 引脚。

    如果您在此项目中使用不同的 MOSFET、我还会建议故障是否始终由一个 MOSFET 出厂时。产生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于故障率很低、我无法在故障条件下测量电压。

    在正常情况下、波形看起来不错。

    对于 mos,ok 模型和发行模型使用相同的 mos,IPA60R080P7。

    还有其他想法吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我建议检查 GDB 引脚在开启或关闭边沿上是否有振铃。 振铃可能非常短暂、如果在探头测量中使用了带宽滤波器、则无法看到。 如果发生这种情况、通常较大的栅极电阻有助于抑制栅极振铃。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我测量 GDB 引脚。 在轻负载或重负载到轻负载时、GDB 引脚上有一个峰值、如下面的波形所示。

    根据规格、"GDB 的连续输入电压范围为-0.5-Vcc+0.3V。

    Vcc 为16V。 在这种情况下、是否存在任何问题?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我不希望这种波形会损坏控制器。 您可以将 VCC 相比较、以查看 VCC 是否恒定为16V。

    我建议您可以探测任何可能比您在帖子中探测到的情况更糟糕的工作条件、以查看任何新发现。

    我支持在输出脉冲引脚上具有负电压的客户、这也会导致控制器发生故障。