This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169电流过高;不响应反馈电阻器的值

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, LM3410, TPS61165, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991055/tps61169-tps61169-current-too-high-does-not-respond-to-value-of-feedback-resistor

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件: LM3410TPS61165TPS61500

我使用三个 TPS61169来驱动三个由5个 RGB LED 组成的灯串。 相应的灯串电压为 R=10.8、G=15.7和 B=14.6伏、我选择了 R=.47、G=.56和 B=.68欧姆的反馈电阻器、以提供 R=425mA、G=360mA 和 B=325mA 的灯串电流。 我使用的是数据表第1页上的电路、其中 L=6.8uH、Cout = 1uFD、Cin = 10uFD、肖特基二极管的额定电压为40V 和500mA。 我附上了布局和驱动器原理图的屏幕截图。 在布局中、红色通道位于左侧、绿色位于中间、蓝色位于右侧。 PWM 频率为10kHz。

三种颜色的通道具有相同的布局。 蓝色通道工作正常。 但是、虽然红色和绿色通道响应 PWM 输入、但 最大电流为1.25和1.35A (看起来类似于 TPS61169的电流限制)、与反馈电阻器的值无关。 我已经构建了多个板、它们都执行相同的操作、因此这似乎是一个设计问题。

请说明可能发生的情况以及如何纠正问题。

此外、如果 TPS61169不适合此应用、请建议使用替代器件。 我过去在其他项目中使用过 LM3410;这是可接受的替代方案吗?

谢谢、

Peter

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、您能在本例中帮助 Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    它看起来像是 FB 引脚短接至 GND。 您能否帮助检查 FB 电阻器是否具有正确的值? 我们还建议将该电阻器靠近 FB 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardy:

    感谢您的快速响应。 如原理图所示、我重新检查并将 FB 引脚连接到其电阻器、而不是接地。 提升 FB 电阻后、FB 引脚断开、因此可能存在 另一个问题。

    我期待您对其他可能原因的看法。

    此外、TPS61169是否适合此电流(300-450mA)下的应用、或者是否更喜欢 TPS61165 (或您可以推荐的其他器件)之类的器件?

    谢谢、

    Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、请在进一步讨论中提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我认为 TPS61169对于输出电流为300-450mA 的应用是可以的。 对于电流限制更高的器件、您可以查看 TPS61500

    我仍然很难弄清为什么所有3个器件都具有相同的电路、但红色和绿色具有异常行为。 您能否帮助测量 FB 引脚上的电压以查看它们是否为200mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardy:

    FB 引脚上的电压介于0和200mV 之间、具体取决于 PWM 比例;我认为这是正常的。 但是、存在尖峰噪声、这可能是问题的根源。 我将根据您的建议再次对电路板进行布局、将反馈电阻器放置在反馈引脚旁边。 我将在能够测试此内容后再返回给您。

    感谢您的帮助、

    对等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、请帮助 tp 捕获 Hardy 需要 thx 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克:

    这些是红色(左)和绿色(右) LED 驱动器 FB 引脚处的波形。 这些是独立于反馈电阻器输出满电流的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、您能在本例中帮助 Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  按照您的建议、将反馈电阻器重新布置在驱动器旁边的电路板。 我还添加了第二个电源总线、以便更好地将驱动器连接到电源。 这些更改没有解决问题。 我尝试使用较大的反馈电阻器来降低电流(1欧姆)、电路按预期工作。 尽管我似乎在技术规格表上所示电流的上限范围内、但我怀疑 我要求 TPS61169在此应用中提供过多电流

    非常感谢您的及时帮助。