This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS610994的输出为5.5V。

Guru**** 2515950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994646/tps61099-output-of-tps610994-is-5-5v

器件型号:TPS61099

大家好、

我对 TPS610994有疑问。

我确认了以下 E2E。
e2e.ti.com/.../3625317

如果进入此错误模式、是否会在电源再次打开后进入正常修复模式?
请告诉我如何取消错误模式。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    如果切换 EN 逻辑、则可以消除该错误。 为了避免出现此类问题、您可以尝试向 EN 引脚添加具有10ms 恒定时间的 RC 延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    感谢你的答复。
    EN 和 VIN 是分离的、并从另一个电源输入到 EN。
    我在输入 VIN 后输入 EN、但会发生 OVP。

    随附了从客户处接收的波形。
    EN 在 VIN 上升后为输入。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    波形看起来很奇怪。 每个系统板中是否都发现了问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jasper、

    不、不是全部。
    在客户创建的八个电路板中、有两个电路板存在此问题。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    FB 引脚是否可能焊接不好? 器件触发 OVP。  

    请测量故障单元和正常单元的 FB 引脚的 ESD 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、


    感谢您的回答。

    由于它是 BGA 封装、因此无法目视确认。
    作为测试、我在 FB 线路上安装了一个分压电阻器。

    未确认输出异常、输出电压稳定。
    但是、输出电压不如数据表中所示。

    我认为原因是 FB 的比较器、但您认为什么?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishiwata

    您使用的是 TPS61099还是 TPS610994? TPS610994是一款固定3.3V VOUT 器件。 外部反馈电阻器不会影响器件的 VOUT。

    请如博客中所示测量故障单元和良好单元的 FB 引脚的 ESD 二极管。 首先拆下反馈电阻器。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/tips-in-debugging-a-boost-converter 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我也认为 FB 端子不会影响 VOUT、因为 TPS610994是3.3V 固定产品。
    然而,经证实,实际评价结果产生了效果。

    以确认 FB 引脚故障。
    我认为可以通过向 FB 引脚施加电压并测量 VIN 的电压来测量压降、但我的理解是否正确?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    IC 似乎已损坏或焊接不好。 设备在升高3V 之前的延迟大于400us。 这也不是正确的行为

    抱歉、我不确定您要测量哪个压降  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、

    感谢你的答复。

    焊接很好。
    因此、我们已通知客户 IC 可能已损坏。
    我想观察进展情况。

    非常感谢您的支持。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    客户可以测量其他引脚和 GND 之间的泄漏电流。 通过比较好器件和坏器件、我们可以找到哪个引脚损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、

    我告诉客户器件可能已损坏。
    它将关闭一次。
    感谢您的支持。

    此致、
    石田山