This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:降压/升压同步使用?

Guru**** 2446200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997301/lm5170-q1-buck-boost-simultaneous-use

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

早上好。

有关 LM5170-Q1的工作模式、请咨询。

LM5170-Q1设计为根据方向在降压和升压模式下运行。

是否可以同时使用降压/升压转换器而无需选择继电器的电源输入方向?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoyoun、您好!

    感谢您的参与。 不确定我是否完全理解您的问题。  由于 LM5170具有二极管仿真、因此必须使用 DIR 来控制功率流方向。  电流只能按 DIR 指定的方向流动。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设此问题已解决、以便我可以关闭该主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。  

    祝您设计顺利。

    谢谢、

    Youhao