This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:3.5V-4.5V 升压至50V、最大电流为2.5A?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993565/tps55332-q1-3-5v-4-5v-boosted-to-50v-at-max-of-2-5a

器件型号:TPS55332-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155LM5122

我正在尝试找到一个升压转换器、它可以使用锂电池组(3.6-4.5V)、并以2.5安的最大电流将其升压至50V。 假设我们有源容量、TPS55332是否能够支持该容量? 如果不是、您会提供任何可能的东西?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的参与。  您的负载是2.5A 吗?  如果是、TPS55332无法支持它、因为内部开关的峰值电流典型值为5.7A、这远远不足以在 3.6-4.5V 输入下提供125W 的功率。  峰值电流将>30A。   LM5155/56应采用外部 MOSFET。  

    由于升压比较高、您可能需要进行两级升压(请参阅随附图纸中的概念)。  

    e2e.ti.com/.../Two_2D00_stage-boost-for-high-step-up-ratio.pdf

    由于输入电流较大(>30A)、您可以考虑使用双相来共享负载(请参阅以下参考设计中的并联双路 LM5155/56概念)。

    https://www.ti.com/tool/PMP40679

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我要将输入更改为12V (将电池串联或更改电池类型)、我可以使用一个 LM5155吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果输入电压为12V、则应能够在单级中使用 LM5155进行转换。  输入电流仍然很高、双相可能有助于您获得散热。

    如果您的输入为3.5~4.5V、只需添加即可: 您可以考虑使用 LM5122、这是我们的具有同步 FET 的升压控制器、可在3.5~4.5V 输入下支持大电流。  该电路的概念与两级升压电路相同、但您只需将控制器更改为 LM5122并将同步 FET 用于第一级即可。  对于第二级、您可以使用二极管作为整流器。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设此问题已解决、以便我可以关闭该主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。  

    祝您设计顺利。

    谢谢、

    Youhao