This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:BQ25731布局查询

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997540/bq25731-bq25731-layout-query

器件型号:BQ25731

你(们)好

我想使用 BQ25731进行设计。 输入电流非常小、需要将芯片置于 OTG 输出状态和升压模式。

我们希望在 OTG 输出状态下实现最高效率。

对于上述情况、我想知道 RAC 是否可以放置到 C 位置。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    感谢您的联系。 在升压模式下、Q1、Q2、RAC 和输出电容器构成输出高 di/dt 环路、因此最好尽可能减小封闭面积、以实现最高性能(最低 EMI)。

    要回答您的问题、是的、实际上最好将 RAC 靠近电容器放置。 该部分中的元件越靠近、电路的电阻损耗就越小。 但是、根据功率级别、我建议在它们之间留出足够的间距、以帮助提高热性能。

    有关 BQ25731布局的一些指南位于数据表的第87页:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25731.pdf?ts=1619708585665&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    希望这对您有所帮助、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我想知道是否可以将 RAC 电阻器 B 的位置与电容器 C 的位置进行交换?
    然后、Q1的输出首先通过输出电容器、然后到达 RAC。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我不建议这样做。 从电流感应和效率的角度来看、即使有好处、我认为 也可以忽略不计。  

    EVM 是经过测试的设计、因此我建议遵循它。 一般而言、集成度越高、您就越希望参考 EVM。 请参考 EVM。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。