This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器 IC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, GPCCEDV, BQ4050, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995377/battery-charger-ic

主题中讨论的其他器件:TPS561201BQ25792GPCCEDVBQ4050BQ34110

尊敬的 TI 专家:

我正在尝试查找 具有两个输出设计规格的电池充电器 IC。

输入:15V、2A SMPS 的额定直流输出。

输出1:系统输出为5V、500mA 的不间断电源系统。

输出2:12.6V、20AH 3节锂离子电池备份、用于系统负载、充电电流为2A。

电池充电 IC 还提供

  1.  与主机进行 I2C 通信。
  2. 此外、电池充电器 IC 可支持与 电池电量监测计 IC 和保护 IC (电池过放电保护)集成。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    TI 在该功率级别没有双路输出充电器。  对于输出2、我建议使用 BQ25792。  对于输出1、我建议添加一个直流/直流转换 器、例如连接到 BQ25792的 SYS 输出的 TPS561201。 我将向 TI 监测计团队提出监测计建议。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    您能否具体说明您对监测和保护的要求? 最好创建一个单独的线程以避免混淆、因为这将由不同的专家团队来回答。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果  主电网电源出现故障、我们将电池用作负载的备用电源。 因此、电池极少放电。

    我们在监测方面的要求是监测充电状态(SOC)、电池完成的周期数、续航时间和运行状况。

    我们在电池保护方面的要求包括欠压(过放电电压保护)、电池保护过充电电压、电池过充电电流保护和电池过放电电流保护。

    请推荐符合上述规格的合适监测 IC 和保护 IC、 这些 IC 是否  可以配置电池充电 IC  BQ25792。

    谢谢你

    此致、  

    Muhammed Rafi C K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    对于极少放电的应用、bq4050可能是最佳选择。 CEDV 作为保护功能和电量计量。 这是一种基于 CEDV 的电量监测计、因此您需要完成 GPCCEDV 过程、您可能需要定期循环电池、以便电量监测计能够再次学习 FCC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt Keller:

    我有两个问题、

    1)由于备用电源应用、我选择 bq34110作为电池极少放电特性的电池电量监测计、而电池是一个包含座和并联组合的电池组。 如果选择 bq34110 而不是  bq4050、是否会出现任何问题?

    2)我们需要一个用于过放电电流保护的保护 IC、该 IC 可通过 BQ34110 IC 进行配置。

    谢谢你  

    此致、  

    Muhammed Rafi C K   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq4050还包含保护功能、bq34110仅是一个监测计。 bq4050可配置为1-4节电池、设计容量闪存范围内的并联电芯数量可达。

    您也可以使用监视器来实现一些保护、

    此致、

    Wyatt Keller