This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791500过压问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997534/bq77915-bq7791500-overvoltage-issue

器件型号:BQ77915

尊敬的团队  

美好的一天!

我们的客户 有一个4系列电池组,并连接到他们板上的 BQ7791500。 在充电过程中,它会在4.000V 停止。

BQ7791500具有4.2V 过压阈值和200mV 迟滞,因此我认为满电状态应该是4.2V 而不是4.0,对吧?

顺便说一下,4V 的停止电压非常精确, 像这样的电压是4.000V/3.997V/4.001V。

它是由内部逻辑电路还是 模拟电路控制?

这是原理图

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    您是对的、对于此器件型号、过压保护应在4.2V 时触发。 您是否认为其他保护之一可能是触发(如 OCC 或温度保护)? 您是否测量所有电池电压-可能其中一个电压更高?

    过压由硬件比较器检测。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt

    感谢您的帮助。

    很抱歉因为 客户在度假所以更新晚了。

    我们的客户  在充电过程关闭后测量了4节电池的连接情况、其中没有一节电池的充电电压超过4.2V。  他还从n‘t 网上商店订购了芯片、发现充电不再开始。 所以、仍然感到困惑。

    他不认为会触发过流或过热保护、因为他用非常低的电流(大约1安培甚至更低)为电池充电、并且他使用热像仪测量了电路板和器件的温度。 在整个过程中没有任何东西会发热。

    他 订购了 BQ7791501并更换 了电路板上的 BQ7791500、发现情况越来越糟。 充电过程甚至不再开始。 他确保芯片已焊接好、因为他 已经完成了几次 BQ7791501更换、没有任何变化、如果 他将 BQ7791500放回原处、故障将恢复到所述的版本。 当电池电压达到4.0V 时、充电停止。

    请检查我上传的原理图,设计是否有任何问题?

    此致

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我很惊讶 BQ7791501版本的问题会更严重。 当器件首次上电时、它假定复位后出现 OV 故障、因此必须首先清除此故障(请参阅数据表第9.4节中的 POR 说明)。 因此、必须首先清除该故障。

    我再次查看了原理图。 我有几个问题:

    • 很难分辨、但 VC5和 VC4引脚连接在一起。 应该连接它们、但我在迹线上看到"X"。
    • BAT-节点是否连接到电路板上的 GND? 应该是这样。
    • PRES 引脚上的电阻器应为10k
    • 感应电阻器非常大。 BQ7791500的 OCC 限制为60mV、BQ7791501的限制为20mV。 对于 BQ7791500、这将仅为2A 充电电流限值;对于 BQ7791501、这将仅为667mA 充电电流限值。 这可能是他们看到的主要差异。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    在阅读您的建议后、我们再次检查了 PCB 和原理图、并解决了问题。

    VC5和 VC4实际上已连接、但此处没有错误。  

    PRES 引脚上的电阻器实际上在 PCB 上为10kOhm。 抱歉、我们没有更改 sch 对象上的值。   

    我们的电池组无需使用高于2安培的高电流进行充电、因此该限制是可接受的、感谢您的提醒。

    错误是:

    该 PCB 的设计人员没有像您说的那样将电池组的低侧连接器接地。   

    接地后、它开始充电、现在达到4.2V 的电压

    谢谢、祝您度过美好的一天。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到问题得到解决! 感谢您的介绍。