尊敬的团队
美好的一天!
我们的客户 有一个4系列电池组,并连接到他们板上的 BQ7791500。 在充电过程中,它会在4.000V 停止。
BQ7791500具有4.2V 过压阈值和200mV 迟滞,因此我认为满电状态应该是4.2V 而不是4.0,对吧?
顺便说一下,4V 的停止电压非常精确, 像这样的电压是4.000V/3.997V/4.001V。
它是由内部逻辑电路还是 模拟电路控制?
这是原理图

BR、
Leon.Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队
美好的一天!
我们的客户 有一个4系列电池组,并连接到他们板上的 BQ7791500。 在充电过程中,它会在4.000V 停止。
BQ7791500具有4.2V 过压阈值和200mV 迟滞,因此我认为满电状态应该是4.2V 而不是4.0,对吧?
顺便说一下,4V 的停止电压非常精确, 像这样的电压是4.000V/3.997V/4.001V。
它是由内部逻辑电路还是 模拟电路控制?
这是原理图

BR、
Leon.Liu
尊敬的 Matt
感谢您的帮助。
很抱歉因为 客户在度假所以更新晚了。
我们的客户 在充电过程关闭后测量了4节电池的连接情况、其中没有一节电池的充电电压超过4.2V。 他还从n‘t 网上商店订购了芯片、发现充电不再开始。 所以、仍然感到困惑。
他不认为会触发过流或过热保护、因为他用非常低的电流(大约1安培甚至更低)为电池充电、并且他使用热像仪测量了电路板和器件的温度。 在整个过程中没有任何东西会发热。
他 订购了 BQ7791501并更换 了电路板上的 BQ7791500、发现情况越来越糟。 充电过程甚至不再开始。 他确保芯片已焊接好、因为他 已经完成了几次 BQ7791501更换、没有任何变化、如果 他将 BQ7791500放回原处、故障将恢复到所述的版本。 当电池电压达到4.0V 时、充电停止。
请检查我上传的原理图,设计是否有任何问题?
此致
Leon.Liu
您好、Leon、
我很惊讶 BQ7791501版本的问题会更严重。 当器件首次上电时、它假定复位后出现 OV 故障、因此必须首先清除此故障(请参阅数据表第9.4节中的 POR 说明)。 因此、必须首先清除该故障。
我再次查看了原理图。 我有几个问题:
此致、
Matt
尊敬的 Matt:
在阅读您的建议后、我们再次检查了 PCB 和原理图、并解决了问题。
VC5和 VC4实际上已连接、但此处没有错误。
PRES 引脚上的电阻器实际上在 PCB 上为10kOhm。 抱歉、我们没有更改 sch 对象上的值。
我们的电池组无需使用高于2安培的高电流进行充电、因此该限制是可接受的、感谢您的提醒。
错误是:
该 PCB 的设计人员没有像您说的那样将电池组的低侧连接器接地。
接地后、它开始充电、现在达到4.2V 的电压
谢谢、祝您度过美好的一天。