This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:询问输出是否正常

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997693/tps22810-inquiry-about-whether-output-is-ok-or-not

器件型号:TPS22810

专家您好!

我们的客户对输出有一些问题。

下面是测试结果和条件、原理图。

当我计算热温度时、我认为没有问题。

如果时间很短、是否可能是浪涌电流造成的?

或  

您能帮我指导和回顾以解决此问题吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    此时、我认为浪涌电流过高。 我建议增大 CT 电容以减小浪涌电流、然后重新测试。

    如果器件正达到热关断状态、您可能会看到低电压、因为它尝试重复导通、但无法实现。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    更改 CT 电容后、浪涌电流减小。

    另一个问题出现在下表中。

    输入电压 浪涌电流 负载 温度 器件的顶部 VOUT (测试结果)
    12V 1.0A (30ms) 614mA ℃μ A 4.2V (故障)

    如果我们测试输入电压12V 开/关、并 在温度变化时启用控制、 该器件℃80 μ A 以上、 输出电压为4.2V。

    此时、如果我们冷却温度。 器件运行良好。

    这种情况是否是热关断?

    我有另一个问题。

    如果我们再次向该器件插入 Vin 12V、而 Vout 保持在4.2V、该器件是否工作正常? 或者不是?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我相信您看到的情况是再次热关断。 在导通期间、器件正在调制其导通电阻、以实现该线性导通特性。 这意味着器件在开启期间会有一些发热。 确认这一点的最佳方法是探测输入和输出引脚、并使用电流探头来查看器件在导通期间的行为。

    如果发生热关断、可以在输出端看到4.2V 直流电压。 这是因为器件正在打开、关闭、关闭、冷却、然后尝试再次打开。 如果负载使输出放电到足以再次导致热关断、则器件将卡在该环路中。 这会导致接近 PWM 的输出、其平均值为4.2V。 器件的冷却特性与环境温度直接相关、因为这决定了冷却率和散热能力。  

    如果您断开器件与12V 电源轨的连接、则器件未通电。 然后、您可以重新连接它、器件将再次尝试启动。 请注意、根据 EN 电压和12V 电压轨的压摆率、启动时序可能会受到影响。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我想分享症状和询问。

    12Vin 和使能之间的延迟时间约为130ms。

    测试程序

    1:温度时工作正常 该器件的顶部是50℃。

    2'nd:我们正在增加温度。 室温 该器件℃大约为80 μ A、然后测量的 Vout 大约为4.2V

    3'rd:降低温度。 直至达到温度。 ℃电阻达到30 μ A。

         在这种情况下、器件无法恢复正常工作。  4.2Vout 继续保持在 Vout。

         如果我们再次插入 Vin 12V 和使能、则器件正常运行。

         因此、我认为这个问题不是热保护。

    其他信息。

    当这个问题发生时、如果我们禁用使能引脚、Vout 会缓慢地从4.2V 变为0V。

    换言之、当保持4.2Vout 时、该器件处于开启状态。

    但是、如果关闭此器件、4.2Vout 将降至0V。

    没有过载。

    您可以再检查一下吗? 为什么会发生 Vout 下降?

    这是我们的客户要求的。

    您能否发送该图形或最大值的数据 每环境温度的负载电流 (~℃105 μ V。) 输入电压时、电压为12V。

    我在数据表中找不到它。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们没有显示105C 下负载电流的图。

    这是因为这取决于 PCB 和环境温度的散热能力。 在直流条件下、确认流经器件的负载电流的最简单方法是使用热均衡:

    P_耗 散=(T_j - T_a)/ R_theta、j、a、其中 T_j 处于150C、因为这是绝对最大结电压。

    然后、由于 P = I^2 * R、电流才会出现  

    请注意、在导通事件期间、由于输出端的电压从0上升到12V、因此在导通阶段、功率可能会更高。 这意味着、即使温度箱的环境温度被下拉、器件仍可能反复热关断、因为一旦结点被 TSD 冷却、hys 冷却、器件就会尝试重新启动:

    除非从结中吸收足够的热量以支持开启期间耗散的功率、否则如果在开启阶段本身产生足够的热量、热关断环路可以继续运行。 此时、这只是一个假设。  我强烈建议您分享描述事件的波形、以帮助我们更好地了解情况。 我们希望看到 VIN、VOUT、IIN (流入器件的电流)和 EN。

    当器件真正禁用时、输出将通过 QOD 下拉。 这将导致输出的受控下拉。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    很抱歉、这个问题令人困惑。

    如需您的信息、我与我们的客户再次核对了症状。

    第一项测试、

      我们通常以50℃的电流运行它。 然后我们继续提高温度。 到该器件顶部表面的100℃。

      它正常工作。

      没有热保护。

    2.第二次(问题)

      温度时。 在℃运行期间、此器件的顶部达到大约80 μ s、它们进行了开/关测试。

      此时、出现了此问题。 输出电压约为4.0V、锯齿波。

      此外、如果我们在输入电压(12V)和输出电压(4.0V)之间进行短路、这是正常工作。

      我们的客户、我认为这不是热保护。

    让我们知道我的工作、或向我们提供您的意见。

    下面是输入电压、输出电压、输入电压、输出电压、输出电压、输出电压、输出电压、输出电压

    *正常工作

    ℃异常工作(此器件顶部的温度约为80 μ A、开/关测试、输出电压约为4.0V)

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我相信这是热关断、但我可能会错。  请使用其他器件重试测试、以确定是否存在问题。

    通过查看您提供的数据(1A 持续30ms)、我相信您的总输出电容在2.5mF 范围内的某个位置、该范围相当大。

    在我看来、输出电容太大。 在我看来、浪涌足以实现高热关断。 热关断的释放是为了使结温下降30C。 但当器件关断时、输出电容器放电足够大、下一次导通时仍会将浪涌电流拉高至足以使温度升高超过30°C、这将再次导致热关断。 这种方法具有锯齿性质、即使我们看到峰值高达6V、也会导致平均电压为4.2V。

    如果在多个器件上发生这种情况、我认为我们可以确认这是器件的热行为。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我有一些问题。

    1、最大值是多少 您建议的电容值?

      数据表中没有数据。

    2.为什么您认为浪涌电流(1A 持续30ms)可以进行热关断?

      此外、温度 该器件的℃表面为80 μ F。

      温度 ℃为55 μ m。  ℃、环境温度为55 ̊ C。

      我需要您的明确解释才能与我们的客户交谈。

      最大 此器件的负载电流为3A。

       

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们不会对该值进行规格、因为最大电容取决于系统的热情况。 器件可以填满更大的电容器、因为系统的散热能力更好。 因此、我们仅根据器件的最高环境温度和最高结温来定义器件。  

    这显示了直流条件下的最高环境温度。 这意味着、在直流情况下、器件处于开启状态时、器件的功耗将处于可接受的范围内。 这是因为在此期间耗散的功率为 I^2 * R_on。

    在导通期间、条件不再相同。 这是因为器件通过调制其导通电阻来导通。 这种线性导通行为会在控制 dv/dt 时钳制浪涌电流。 在这种情况下,可以假定在接通时间(能量)内耗散的功率大约为1/2*V*I_INRUSH。 这不是精确的、但它是一个粗略近似值、因为电压以三角波上升、I_INRUSH 被钳制为恒定的。 如果电容较大、并且系统在结温未达到热关断状态时无法支持该电容、则器件将关闭以保护自身。 结温将开始下降、但输出电容器上的电荷也会下降。 如果负载足以使输出电容器足够快地放电、则器件再次导通后、浪涌可能足够大、足以再次达到热关断。 这是您看到的行为。  

    一个主要考虑因素是、与在50°C 热关断状态下从热关断状态恢复的系统相比、首次开启时的系统温度为50°C、因为器件的结温不同。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复。

    我有一些问题。

    是否存在 CT 电容的最大值?

      如果没有、是否有限制?

    2. 此器件正常运行(WSON 封装)时可接受的最大浪涌电流是多少?

    3.您能不能℃该器件顶部表面80 μ A 的预期结温以及关断至开通时的浪涌电流1A (持续30ms)?

      如果您给我们、我们将非常有助于理解此问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我还有其他问题。

    1.在以下情况下能否获得 Ron (导通电阻)数据?

      -。 12V

      -。 每个负载电流:600mA、1A、2A、3A

      当我在数据表中检查它时、它仅适用于输出电流200mA。

    2.如果可能,

      温度是否存在。 该器件的 ℃负载电流(例如、每个600mA、1A、2A、3A)和 Ta 30 μ A?

       温度是否存在。 该器件的每 ℃电流数据(例如、每个600mA、1A、2A、3A)和 Ta 60 μ A

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没有最大的 CT 电容值。 这取决于客户所需的时序和可接受的浪涌电流。  

    2、我们不对此进行规范、因为开启期间耗散的能量也取决于此浪涌电流的钳位时间。

    3.30mS 的1A 钳位电流拉电流将导致 显著的耗散功率。 这里使用的电容器是什么?

    在生产过程中、我们以200mA 的电流测试器件。 一旦器件打开、我们不会期望 R_on 根据负载电流发生显著变化。  I_ON 对 I_OUT 的依赖性较低/

    这再次取决于系统。 系统的散热特性会改变结温。  

    我认为、在这种情况下、输出电容过高。 这里唯一的选择是添加更多散热器以保持器件正常工作、并增加 CT 电容以实现极慢的导通。 如  有更多问题、请直接通过 s-dmello@ti.com 向我发送电子邮件。

    谢谢、

    Shreyas