This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:FLT 信号

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995187/tps2663-flt-signal

器件型号:TPS2663

大家好、

我的客户正在评估 TPS26630RGE。 条件为+24V、6A、闭锁(Mode-pin=open)。

当电源打开时没有问题、但当电机被激励时、FLT 信号有时保持打开(锁存)。
我了解 FLT 信号仅在热关断期间锁存。 未触发热关断。 此外、没有过流。
是否有任何其他因素(例如电源噪声)会导致此现象?
如果您有任何示例或建议、请告诉我。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    是在电机的轻负载下发生的吗?

    您能不能在该事件期间分享客户原理图和 Vin、Vout、Iout、FLT 的测试波形。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    我要求客户分享原理图和测试波形、但他们进行解密、因为 信息是机密的、很难轻松提交。 我在下面的文本中进行了解释。 请先检查内容吗? 如果原理图或波形信息对于解决该问题至关重要、我将再次尝试获取该信息。

    我告诉您、问题发生在+24V 电压轨上、但信息错误。 客户发现+5V 电源轨上存在问题。

    - 5V 电子保险丝故障触发情况:
    在客户的设置中、当使用两个相同类型的电路板并由同一电源供电时、一个电路板上会触发5V 故障。

    两个板的电源通过背板供电、背板是同一个电源网络。
    但是、电路板之间的导线长度自然有几厘米的微小差异。
    这种现象还会给人一种印象、即靠近电源馈线连接器的电路板会引发故障。

    -点火正时故障:
    在 Vin=5V 启动后大约10ms 内、FAULT 信号从"L"变为"H"、器件正常启动一段时间。
    然而、大约2ms 后、信号从高电平变为低电平、从而导致故障触发。
    但是、即使器件处于闭锁模式、当故障触发时、输出也不会关断。

    -客户的电路乘法器:
    R1=110k、R2=6.8k、R3=33k、R4=240k、R5=82k
    RLIM=2.7k+3.3k=6k
    FLT 信号:10k 时上拉(3.3V 时上拉、5V 时生成3.3V)

    使用这些值、将进行以下设置。
    IOL:3A、OV:3.03V、UV:4.52V

    -客户的电路轮廓
    IN1和 IN2的第一级中没有二极管。
    无外部 FET 配置(在不使用 B_GATE 和 DRV 的情况下断开)
    IN_SYS 引脚:按原样连接5V。
    MODE 引脚:打开可设置为闭锁模式。
    SHDN 引脚:开路。
    PGOOD:打开
    OUT1、OUT2:通过噪声滤波器+ 100uF 电容器输出5V 电压。

    其他问题: 根据9.2功能方框图,您能否提供导致故障触发和闭锁模式的条件的真值表?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山 口山口-圣、您好!

    请通过电子邮件分享原理图和测试结果详细信息。 这有助于更好地理解和进行调试。 请做不必要的事

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    很抱歉我迟到了。 我 没有获得波形、但 我缩小了问题的范围。 您能为以下各项提供帮助吗?

    当发生超过 IOL 设置的脉冲过流时、我想知道以下规格。
    (1)故障点火操作规格。
    (2)闭锁操作规范。
    什么类型的电流波形以及发生故障和闭锁需要多长时间、还是被忽略?
    我想知道这些运行规格。

    以下是上述各项的背景。

    -观察电流波形时,观察到两个超过 IOL (3A)的脉冲电流波形。

    -第一个凸点的脉冲电流波形为 Iout_peak = 4.6A (脉宽= 100us)

    -第二个凸点的脉冲电流波形为 Iout_peak = 4.3A (脉宽= 100us)

    -两个脉冲电流波形之间的时间间隔为400us。
    此时、1/2电路板上发生故障、Vout 输出降低。 (它从5V 下降到大约3V、然后再次返回到5V。 无闭锁)

    不过,如果两个脉冲电流波形之间的时间间隔小于400us (例如200us),则不会发生故障。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山 口山口-圣、您好!

    当然、测试波形将有助于更好地理解。

    在电流限制模式下、在1.3ms (典型值)后、FLT/有效。

    该器件在电流限制工作模式下因热关断而闭锁、或在电流限制中达到162ms 的最长持续时间、以较早的时间为准。

    此致、  

    Rakesh