This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐元件(电子保险丝;高电压、高电流、启动)

Guru**** 2767955 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993812/recommended-component-efuse-high-voltage-highcurrent-startup

主题中讨论的其他器件:LM5066ILM5069

您好、TI 专家

我正在寻找 Vi > 80至100V (Viabs>= 100V)和 CurrentLimitit = 20至30A 的电子保险丝。我们已经测试了该组件(LM5066I)、但我们更喜欢 CurrentLimitit 基于硬件(我想使用 CurrentLimitit 和 StartUp)。

我已经看到这个可能的候选器件(LM5069)。

你向我推荐什么?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的支持!

    目前我们没有支持>80V 工作电压的电子保险丝器件。 您能否分享您的系统详细信息、用例和最终产品。

    LM5069是高达80V 工作电压的理想选择。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的系统详细信息、用例和最终产品。

    此致、

    Rakesh