This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:LED 亮度调节

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997390/tlc59283-led-brightness-dimming

器件型号:TLC59283

尊敬的支持:

我必须驱动一个16x16 LED 点矩阵。 如何更改整个矩阵的亮度。 我需要根据环境光来更改亮度。

谢谢、Daniele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、在本例中、请帮助客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持:

    我没有收到任何反馈。 您能给我一些解决方案吗?

    此致、

    Daniele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于更努力的一天是5.1到5.5、我们的专家将于5.6回答您的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    TLC59283中没有可控制 LED 矩阵整个亮度的寄存器。  可以尝试以下两种建议:

    1. 将开启和关闭控制之间的数据更新为 TLC59283。 不同的导通时间/关断时间将实现不同的亮度。
    2. 当锁存输出数据时、控制 BLANK 引脚以关闭或打开所有 OUTn 输出。 消隐信号的占空比可控制 LED 矩阵的整个亮度。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Monet、

    我们将尽快尝试。

    此致、

    Daniele。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    如果有更多问题、请再次与我联系。

    徐美奈

    最恰当的考虑