This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:Webench 连接

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997450/tps552882-webench-connection

器件型号:TPS552882

大家好、

您能否确认一下、客户是否注意到设计中 fb 引脚和电容器中的连接错误。 根据数据表建议、FB 引脚中未连接电容器。 这是错误吗?

TPS552882RPMR ‑ 7V-33V 至12.00V @ 1.5A-60C
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/69
此外、客户希望在 以下链接中确认 Cout = 960uF 是否正确。
"
提前感谢您。
此致、
梅纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    请参阅数据表和 EVM 用户指南来设计电路。 我们将使用 webench 进一步检查该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    webench 原理图看起来不错、请再次仔细检查