主题中讨论的其他器件:LM51561
您好!
我在论坛中错误地点击了“已解决”,但没有与 TI 进行适当的技术讨论。 因此,我的问题在这里重新发表。
我们在 隔离型反激式直流/直流转换器中使用 LM51551DSST、并将光耦合反馈引入 COMP 引脚。 在反馈系统或1k 静态负载电阻以外的无其他负载情况下、稳压器能够提供正确的直流输出电压。 但是、随着功率负载的增加、存在稳定性问题。 目前、我可以从中拉出大约10W 的功率。 它会关闭。
输入电压:5Vdc。 输出:13-15W 输入50VDC。
该电路使用自定义变压器、匝数比为12.3:1、初级电感5.9µH μ H、饱和电流为13A。
问: LM51551DSST 在栅极引脚上产生极短脉冲的已知原因是什么? 这个问题使我们感到困惑、我们无法在设计的其余部分保留时对其进行调试。
在我们的设计中、时钟频率设置为接近250kHz。 在该速率下、栅极引脚上有一个上升沿。 大量脉冲非常短(200ns)。 我们有两个以前的版本、一个显示短脉冲、另一个从未显示过的版本。 我们还没有说明导致稳定性的工程差异、而不是其他两种差异。
随着负载电流增加(使用 RND 320Kel 103 300W 可编程直流负载)、我的图中的宽脉冲会变宽。 窄型具有相同的宽度、尽管它们有点偏振。 最终、随着负载的增加、广泛的脉冲会变得如此之宽、以至于与下一个窄脉冲相结合。 在此阶段、稳压器超出稳压范围、输出电压会下降、并且偶尔会稍微上升。 通过将负载降低至接近0W、电路将再次启动。 这些模式变化不会对输入电压产生很大影响。
在负载增加的情况下、我希望窄脉冲会变宽、而不是宽脉冲。
我们已将以下因素视为产生窄脉冲的原因、并非常欢迎您提供意见、因为我们的清单上的项目尚未解决问题:
- 栅极串联电阻过低(从10 Ω 变为68 Ω 带来了改进、而不是消除短脉冲)
- 改进了输入和输出的去耦(不同的去耦显示了不同的行为、而不是消除)
- 带载或无负载时加电(偶宽脉冲已短暂运行、很难复制)
- LC 滤波和串联 L (同样、改进而非消除)
- CS 引脚不稳定(由于接地引线拾取而难以区分、看起来类似于 GND 测量)
- 反馈问题(COMP 是具有叠加脉冲噪声拾取的直流电压。 它随着负载功率的增加而升高、从1.5V@0W 升至1.9V@10W)
在此设计中、我们确实使用了扩频振荡器、其中 RT 引脚由斜坡函数调制。 这是为了增加 EMC 测试的裕度。 请注意、当我们禁用展频振荡时、短脉冲的问题仍然存在。
此致、
Børge μ A
这是门在示波器图上的样子。
e2e.ti.com/.../7178.StepUp_5F00_TI_5F00_pB01_5F00_20210415_5F00_sch.pdf