This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:双电池电源栅极设计原理图/布局审查

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997050/lm7310-power-gate-in-a-dual-battery-design-schematic-layout-review

器件型号:LM7310

电路板已经针对原理图进行了组装、并要求在相关主题中查看该原理图。

在上一个主题中、我询问了电池充电部件、这可以正常工作。

但是、使用 LM73100RPW 进行双电源供电显然存在一些问题、我请求通过私人方式(通过电子邮件或其他方式)与我联系以进行进一步讨论。

上一个主题的原理图相同、可以根据需要提供布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamasaki、

    感谢您的联系。 我将尽快返回给你。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamasaki

    由于 Kunal 不在办公室、我正在处理这个线程。 我已向您发送朋友请求。 请接受。 我们将通过私人 消息对此进行讨论、并希望 尽快完成审查。