This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:TPS92390问题

Guru**** 2514505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996485/tps92390-tps92390-problem

器件型号:TPS92390

你(们)好

你好

我的客户想知道:

请告诉我、我们如何在升压模式下启用展频
我必须将此 IC 与21.5英寸显示屏配合使用
在 tps92390中、我的输入电压和 VDD 应该是什么、才能获得全面的功能支持

此致

Aosker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、您好、在这种情况下、您能帮助刘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aosker、

    您可以将 BST_SYNC 与 VDD 绑定、以启用升压扩频功能。

    我认为 VIN 和 VDD 要求来自整个显示系统、但 LED 驱动器不正确? 该器件可支持数据表中的所有范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我可以在两个?5V 的输入电压上应用3V3、这是全功能要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aosker、

    是的、可以对 VDD 和 VIN 施加3.3V 电压。 当 VDD 低于5V 时、需要打开电荷泵功能。 但当 VIN 较低时、效率不高。 客户希望为什么应用和 LED 配置设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有进一步的反馈、我将关闭此主题。