This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R3-DEVICE-FW:适用于 bq40z50的充电器 IC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25790, BQ25713, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992249/bq40z50-r3-device-fw-suitable-charger-ics-for-the-bq40z50

器件型号:BQ40Z50-R3-DEVICE-FW

大家好、

我正在寻找合适的 IC、以便使用 bq40z50为电池组充电。

IC 应通过 USB-c 充电、并应与 bq40z50电池组(智能充电器)通信、此外、充电 IC 应为电池组充电并为当代主机系统供电 。

当第二个 IC (充电器 IC)位于 SMB 总线上时、bq40z50与主机系统(状态充电信息)之间的通信将如何。 工作正常吗?

我已经了解了以下 IC:

BQ25790 https://www.ti.com/product/BQ25790#product-details##description

BQ25713 https://www.ti.com/product/BQ25713

此致、

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    通常、我们建议使用某种 MCU 来处理任何错误处理。 您需要选择具有 SMBus 功能的充电器、以便监测计使用广播功能直接向充电器报告: https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html#p1152=1;1&p338=Li-Ion/Li-Polymer&p1341=SMBus&p273=Flash%20Charger;Linear;Switch-Mode%20Boost;Switch-Mode%20Buck;Switch-Mode%20Buck-boost

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的快速回复和链接。 还出现了其他问题:

    广播功能必须在 bq40z50中配置、还是由 SMBus 通话电池充电器 IC 配置?

    2. 我是否理解正确,有两种方法可以解决问题:
    •使用通过充电器 IC 控制 BQ40z50的 MCU

    •使用具有 SMBus 并通过广播与 BQ40z50进行通信的充电器 IC。

    结构如图所示:

    3.通过主机系统、bq40z50和充电器 IC 进行的通信是怎样的?

    此致、

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    是的、这是正确的、除了第二个图中的主机系统与 MCU 通信可能最高效。

    通常、MCU 是系统的一部分、并根据 SOC 使用电池信息来关闭/更改操作。 在充电期间、它可以读取报告的充电电流/电压监测计、并相应地对智能充电器进行编程。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    最后一个问题:

    假设我为电池组选择第二个架构、MCU 和主机系统是否必须连接到同一 SMBus? 主机系统和 MCU 位于同一总线上并同时使用相同地址(来自 BQ40Z50)进行通信、是否会出现通信错误?

    2. 是否可以在运行期间使用第二种架构为电池组充电?

    此致、

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    这取决于您的系统、您的 MCU 或系统是否具有2条 I2C 总线、您可以使用这种方式、或使用 I2C 选择器/多路复用器。

    是的、如果充电器是独立的或 MCU 将信息传递到充电器、则应该可以实现。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/992249/bq40z50-r3-device-fw-suitable-charger-ics-for-the-bq40z50/3676672 #36776"]是的,如果充电器是独立的或 MCU 将信息中继到充电器,则可以使用该信息。

    好的、如果我选择的充电器 IC 不是独立的、MCU 应检查其上是否连接了电源并发送相应的命令、或者充电器 IC 是否自动开始充电?

    此致、

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    当一切都通电时、监测计将开始写入充电电压和充电电流、我已经使用 bq40z50-R4和 bq25710进行了测试、配置监测计后、它将在施加 VBUS 时启动充电器。

    此致、

    Wyatt Keller