This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:应用问题

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21521CEVM-286, UCC21530EVM-286, UCC21520EVM-286
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993098/ucc21520-application-questions

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:UCC21521CEVM-286UCC21530EVM-286

DT 引脚是否能够保持开路? 或者、如果未使用 VCC 或 GND、是否更好地连接到 VCC 或 GND。 是否需要 RDT 或 CDT?  

如果它无法保持打开状态、原因是什么?

2.如何设计 INX 的 Rin 电阻值? 该 Rin 电阻器是否能够影响输出 x 轨的灌电流/拉电流?

3.如何正确设计 RON 电阻值?

4.在 d/s 的应用电路中、有一个5.1V 的齐纳二极管。 此目的是什么? 有必要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    非常感谢您的参与。  

    DT 引脚是否能够保持开路? 或者、如果未使用 VCC 或 GND、是否更好地连接到 VCC 或 GND。 是否需要 RDT 或 CDT? 如果它无法保持打开状态、原因是什么?

    -不建议将 DT 引脚悬空、因为噪声会耦合到此引脚并改变器件的行为。 在调整器件的死区时间时使用 RDT。 建议使用 CDT 来实现更高的抗噪性。  

    2.如何设计 INX 的 Rin 电阻值? 该 Rin 电阻器是否能够影响输出 x 轨的灌电流/拉电流?

    -您应使用介于0至100欧姆和10 pF-100pf 之间的 Rin 值。  

    3.如何正确设计 RON 电阻值?

    -有关 Ron 的设计、请查看用户指南的第29页。 这些值的设计在很大程度上取决于应用。 您必须确保设计的是系统所需的驱动强度。 第9.2.2.3节提供了有关该值选择公式的示例。  

    4.在 d/s 的应用电路中、有一个5.1V 的齐纳二极管。 此目的是什么? 有必要吗?

    -您能否提供有关您所指的具体齐纳二极管的更多信息。 如果您的假设正确、则是指 负偏置电压应用。 某些电源开关的 Vth 非常低、而 di/dt 较高的应用可能会产生高于 Vth 的振铃。 因此、电源开关可能会意外导通。 使用负偏置将确保电压保持在 Vth 以下。  

    请告诉我们这是否能解答您的所有问题。  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里还有两个问题。

    1. DT 引脚是否可以连接到 VCCI 引脚而不使用电阻器? 也可以直接连接在一起>

    2. 对于 INA/INB 滤波器设计、客户尝试在光伏逆变器系统中测试 RIN=499欧姆和 CIN=1000pF 欧姆。 INA/INB 引脚上的尖峰电压可能更好、并且具有较高的额定电压。 此设计是否正常? 该 RC 组合是否有副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    根据 d/s 中的引脚功能部分、DT 可被接至 VCCI 以允许输出重叠

    2. 根据数据表的第9.2.2.1节、不建议这样做。 由于采用 TTL 类型的结构、输入级期望快速压摆率的输入信号的 dv/dt 会显著延迟。

    我的同事弗朗西斯科正在查看您的最新文件、并将立即回复您。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 d/s 的建议、建议将 Rin 串联到 INA/INB 引脚。 但是、在下面的参考号中 设计中、我看到有一个电阻器连接到 INA/INB 引脚和 GND 引脚。 我对这两者都感到困惑。 您能不能就此发表评论! 谢谢。  

    用户指南 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM- 286、UCC21521CEVM-286和 UCC21530EVM-286指南(修订版 B)第13页

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubg8b/sluubg8b.pdf?ts=1620610067613&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUCC21520EVM-286

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    R4和 R5电阻器可用作分压器或下拉电阻器。 对于此设计、您可以在 BOM 上看到、这两个电阻器未组装。 这是为了让 EVM 用户更灵活地决定如何使用输入电压和热电阻来驱动器件。 如果对下拉感兴趣、我不建议使用低值、但建议使用大约10K 欧姆的值。  

    非常感谢您的参与、我希望这能解答您的问题。  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克