This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:12V 输入和36V 输出的升压、输出功率应为300W

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996643/lm5155-boost-for-12vin-and-36vout-and-output-power-should-be-300w

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5122

大家好、

我的客户希望找到一个输入电压为12V、输出电压为36V 的升压转换器、 输出 功率 应为 300W。

客户 希望  查找  交错控制升压。  

LM5155适用、但输出功率不够大。   您能帮您检查我们是否有更适合此类高功率的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、  

    感谢您的联系。 我将检查我们是否有适用于此输出电源的参考设计、并尽快返回给您。 仅供我参考、您的客户是否还会考虑满足这些规格的4开关降压/升压还是同步升压?  

    此致、  

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、欢迎使用所有解决方案。 唯一的请求是300W 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、  

    然后、我建议使用双相方法进行同步升压。 在此页面上、您可以看到使用 LM5122您所需的输出功率 https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=LM5122进行的一些参考设计 

    此致、  

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、  

    由于我没有听到您的回复、我现在将关闭此主题。 如果您有其他问题、请随时将其发布在此处、如果由于超时而锁定此主题、请打开新主题。  

    此致。