请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 主题中讨论的其他器件: LM5122
大家好、
我的客户希望找到一个输入电压为12V、输出电压为36V 的升压转换器、 输出 功率 应为 300W。
客户 希望 查找 交错控制升压。
LM5155适用、但输出功率不够大。 您能帮您检查我们是否有更适合此类高功率的解决方案吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Amelie、
然后、我建议使用双相方法进行同步升压。 在此页面上、您可以看到使用 LM5122您所需的输出功率 https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=LM5122进行的一些参考设计
此致、
Elisabetta