This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:反激式电路稳定性

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995620/lm51551-q1-flyback-circuit-stability

器件型号:LM51551-Q1

您好!

继续相关主题。

我终于成功测量了反馈环路增益和相位。 我们似乎有足够的相位裕度、但11Hz 的带宽非常低。 你有什么建议吗?

此致、

Tomás Almeida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、您好!  

    您能否在此处链接您所指的"相关主题"?  

    此致、  

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisabetta、

    它应该是上面的"原始问题"、但我可以将其链接到这里: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/972820/lm51551-q1-flyback-acoustic-noise

    此致、

    Tomás Almeida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的波特图是当电路不稳定(栅极输出上的开关不稳定)时的情况。

    下图是在电路稳定时测得的。

    我似乎无法在两个环路响应之间找到太大的差异。 请提供协助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、您好!  

    您计算的交叉频率是多少? 原理图与您在上面链接的另一篇文章中的原理图是否相同? 您能否添加 COMP 引脚、CS 引脚和 开关节点的波形图?  

    此致、  

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、您好!  

    由于我没有听到您的回复、我现在将关闭此主题。 如果您有其他问题、请随时将其发布在此处、如果由于超时而锁定此主题、请打开新主题。  

    此致。